This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274-EP:ADC10中的温度依赖性?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/969203/msp430f2274-ep-temperature-dependency-in-adc10

器件型号:MSP430F2274-EP

我正在使用这款扩展温度 MSP430器件开发 BLDC 控制器。  几乎所有此设计都是根据使用 C2000 DSP 作为控制器的类似设计进行调整的、我们在 MSP430中进行了交换、因为不同的应用需要低功耗状态。

我们现在正在对控制器进行环境测试,并且在环境温度超过大约92C*时,我们会遇到一些奇怪的行为。  在我们的电流传感器的 ADC10上读取的值似乎不正确。  除了微控制器之外、该信号路径中没有任何不同于先前设计(在这些温度下工作正常)的地方。

MSP430中高温下的 ADC 偏移是否存在已知问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    我刚刚查看了 MSP430F2274-EP 产品文件夹中的勘误表文档、并且看不到任何影响 ADC 性能的勘误表。   

    您将什么电压基准用于 ADC?   

    您看到的行为是什么以及在多少台设备上?   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的检查、JD。

    我们在安装在两个不同机械传动系统上的两个板套件中观察到了相同的行为。  我们确定、在较高的环境温度下、虽然电流消耗没有增加、但我们软件中内置的电流限制 PI 环路会被触发并关闭系统。  当环境温度降低时、运行恢复正常。  由于除了微处理器的变化外、电路设计几乎完全没有变化、因此 MSP430硬件可能是问题所在。   我们没有与控制器的通信链路、因此我们必须推测性能会发生什么情况。  我们使用高 bw 电流探针和示波器检测逆变器电源电流。

    我们使用3.3V Vcc 作为基准。  我们正在设计一个测试线束、使我们能够检测来自温度/海拔室内的此电压和其他信号。  但我们不会发现3.3V 存在问题、因为我们在基于 C2000的设计中使用了相同的电源和基准电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    感谢您提供有关参考的信息。  MSP430和 C2000是完全不同的 MCU、因此它们的行为不一定相同。  也就是说、如果您的3.3V 电源与 C2000配合使用、那么这可能是可以的。    

    您是否对板载 MSP430具有调试访问权限?  当出现此故障点时、实际查看 MSP430中的 ADC 数据可能会有所帮助、因为这可能有助于我们找出根本原因。  可以确认它是 ADC 数据、并从那里移动。   

    谢谢、

    JD   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、感谢您的回复。

    我们已确定这不是 MSP430的问题。  如您的第一次答复所述、在85C-125C 的温度范围内、此器件型号没有已知问题。  我们将其追溯到高温下逆变器高侧栅极驱动泵的边际性能。  我会将你的第一次答覆标记为已回答该问题。

    谢谢、

    Neil