This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:液位测量(水与水放大器;空气)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/971400/msp430fr6047-level-measurement-water-air

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043

您好!

此时、我们想要查看是否可以使用 MSP430FR6047对从下至上和上下(水)到上下(空气)的80mm 至600mm 的管道进行液位测量。 这两种方法都可用于(废物)水的液位测量。 然后、可使用自上而下(空气)测量正常的"泥浆"水平、但一次可使用干燥的废水通道、而自上而下(水)可测量垂直管道中的"泥浆"水平(始终100%填充)。  

循环使用"脉冲启动和 ADC 捕获(us)之间的间隙"的不同设置(可以达到9000 us)是否是一种方法? 或者还有其他想法吗?

Rgds、

Laurent van Poppelen

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    是的、在远距离感应时、最佳方法是重复调整捕获开始时间、直到您发现信号的振幅足够大、从而与您所寻找的反射相对应。  如果您想在空气中进行感应、我建议您使用 MSP430FR6043 EVM、它可以提供另外40dB 的增益。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Leo、

    我在文档中看到 、MSP430FR6043的 AFE 比 MSP430FR6047的 AFE 更加敏感? 我想这里的两个示例都以 EVM 为基准? 由于我们已经构建了自己的 AFE、因此我们控制了这个您的选择。 还是 MSP430fr6043在内部更加敏感?

    Rgds、

    劳伦特

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    MSP430FR6043 EVM 具有额外的运算放大器接口、可进一步放大信号。  MSP430FR6043器件本身并不是很敏感。

    BR、

    Leo