主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043
您好!
此时、我们想要查看是否可以使用 MSP430FR6047对从下至上和上下(水)到上下(空气)的80mm 至600mm 的管道进行液位测量。 这两种方法都可用于(废物)水的液位测量。 然后、可使用自上而下(空气)测量正常的"泥浆"水平、但一次可使用干燥的废水通道、而自上而下(水)可测量垂直管道中的"泥浆"水平(始终100%填充)。
循环使用"脉冲启动和 ADC 捕获(us)之间的间隙"的不同设置(可以达到9000 us)是否是一种方法? 或者还有其他想法吗?
Rgds、
Laurent van Poppelen