尊敬的先生:
我们尝试测试 SD24 ADC、我将使用您的示例代码 msp430f677xA_sd24b_01.c
我的硬件连接是、
在引脚 SD0N0 - GND 和 SD0P0 - 550mV 中施加550mV 直流电压
输入550mV 数字输出为:(48510 - 48843)、基准电压为1.16V
VOUT =(48843 * 1.16)/65536;
VOUT = 0.86453;
但我无法获得相应电压的正确数字值。
我想知道有关的详细信息、
我的错在哪里?
如何施加直流电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我们尝试测试 SD24 ADC、我将使用您的示例代码 msp430f677xA_sd24b_01.c
我的硬件连接是、
在引脚 SD0N0 - GND 和 SD0P0 - 550mV 中施加550mV 直流电压
输入550mV 数字输出为:(48510 - 48843)、基准电压为1.16V
VOUT =(48843 * 1.16)/65536;
VOUT = 0.86453;
但我无法获得相应电压的正确数字值。
我想知道有关的详细信息、
我的错在哪里?
如何施加直流电压?
您好!
感谢你的答复。 我的直流电压计算问题已得到解决、可供您支持。
但我对同一代码应用差分输入信号、
输入电压 :230V AC
R1 = 990K、R2 = 2.37K、
输出电压= 550mV (施加了引脚 SD0P0和 SD0N0)
SD24 ADC 得到的数字值为、
最大值= 54735
最小值= 10942
我尝试计算输入电压。 但我的计算不正确。
如何计算输入电压?
| 54735 |