This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:用于单独读取两个 SD24通道(通道1、2)组和两个 SD24通道(3、4)的配置

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/972608/msp430i2041-configuration-for-reading-two-sd24-channels-channel-1-2-in-group-and-two-sd24-channels-3-4-individually

器件型号:MSP430I2041

您好!

下面是 SD24配置 、用于对通道1和2进行分组读取、并对通道3和4进行单独读取、但所有通道的 ADC 采样结果都为零、因此请指导进行正确的配置。

SD24CTL = 0;

SD24CCTL0=0;
SD24INCTL0=0;

SD24CCTL1=0;
SD24INCTL1=0;

SD24CCTL2=0;
SD24INCTL2=0;

SD24CCTL3=0;
SD24INCTL3=0;

SD24CTL =SD24REFS;

SD24CCTL0=SD24GRP;  
SD24INCTL0=SD24GAIN_1_SD24INTDLY;
SD24PRE0 = 0x00;

SD24CCTL1=SD24GRP;
SD24INCTL1 =SD24GAIN_1_SD24INTDLY;  
SD24PRE1 = phasecorr1.w[0];

SD24CCTL1 =SD24DF+SD24SC;
SD24CCTL1 |=SD24IE;

SD24CCTL0 |= SD24SNGL | SD24DF;  
SD24CCTL1 |= SD24SNGL | SD24DF;  

谢谢、

桑托什。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的发帖!

    我们在 MSP430i20xx 代码示例(修订版 F)上提供了示例代码 msp430i20xx_sd24_01和02。 该程序使用 SD24模块来连续执行
    // 一组通道(0、1和2)上的转换。 我是否可以知道此参考对您的开发是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    我们已经提到了这些示例代码。

    您能不能告诉我们、如果我们为通道1和2的组读取启用中断模式、我们是否仍能在 单扫描模式下读取通道3和4?

    谢谢、

    桑托什。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Santosh

    我今天不在办公室。 我将在下周找到时间检查/测试您的问题。 谢谢!