This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5847:16通道 ADC 选项

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2475

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/972659/msp430fr5847-16-channel-adc-options

器件型号:MSP430FR5847
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2475

您好!  

我希望监控用于显示的电压轨。 MSP430系列是否有任何具有16通道 ADC 的产品、也可以支持 I2C?

以下是规格:  

  • 16通道
  • 最好为12位  
  • 采样率并不重要
  • I2C 接口
    • 最好是 USCI 模块、但位拆裂可能是一个选项

  • 最低成本

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以查看 MSP430FR2475。

    此致、

    现金 Hao