This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:具有 DMA 的 UART2

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/972560/msp432e401y-uart2-with-dma

器件型号:MSP432E401Y

是否有针对该处理器或任何处理器使用带有 DMA 通道的 UART2的示例?  头文件提到:

UART2使用 DMA 在 UART FIFO 与 RX 和 TX 环形缓冲器之间传输数据。

这听起来很好、但我在实施它时遇到了困难。  一旦使用 DMA 配置为 UART2类型、这是否会自动工作? 请提供任何指导。 谢谢!