This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:从上电到复位释放、每个器件引脚的状态是什么?

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/971586/msp430fr2476-what-is-the-condition-of-each-device-pins-from-power-up-to-reset-release

器件型号:MSP430FR2476
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2676

大家好、

 

从上电到复位释放、每个器件引脚的状态是什么?

如果为 VCC 供电的电压低于器件的最小工作电压、则每个器件引脚的条件是什么?

 

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuerbis、

    当器件保持在复位状态时、MSP430 GPIO 引脚为"输入"。  复位释放后、引脚将假定它们在复位之前配置的状态。

    现在、如果 VCC 降至 SVS-(电源电压监控器下限阈值)以下、器件将进入 BOR (欠压复位)模式、并将保持该模式、直到 VCC 达到~ 0.1V。

    有关 BOR 和电源定序的更多信息、请参阅 MSP430FR2676数据表 第5.1.1.1节

    这是否有帮助?