This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5962:DMA SPI B1 Tx 和 Rx

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/971225/msp430fr5962-dma-spi-b1-tx-and-rx

器件型号:MSP430FR5962

后续问题。

如果我使用的是 SPI B1、根据表6-11 (SLASE54C.pdf)、应使用 DMA 触发器18和19。 但这两个都放置在通道3上。

这是否意味着我无法在 RX 和 TX 上运行 DMA、因为 DMA CHANNEL3将同时用于这两种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题。

    CPU 真的会在所有 DMA 传输完成前停止吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来确实如此。 我以前没有注意到这种冲突。 您是否可以选择切换到 UCB0或其中一个 UCA?

    每次传输时 CPU 被挂起2个时钟。 它允许 CPU 在传输(字节)之间运行。 [参考用户指南第11.2.4节]因此、对于每个字节(16个 MCLK)、DMA 会使(2+2)个 MCLK 的 CPU 延迟、从而使程序的进度降低4/16=25%。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢,你真的很乐于助人:)

    我将尝试更改端口、但最后一个问题是。 是否可以仅将 SPI DMA Rx 作为 B1上的主器件运行? 或者、SPI 永远不会启动、因为没有任何东西启动 SPI 时钟(传输会做什么)? 如果答案是肯定的,我可以使我的硬件正常工作:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、主器件必须写入 TXBUF 才能使 SPI 运行。 您可以运行重复单字节的 Tx (无增量模式)、但某些实体必须执行 TXBUF 写入。

    我曾经尝试过但从未真正尝试过的一种方法是使用计时器为 TXBUF 馈送电流(DMA 触发器之一1-9)。 您可以对计时器进行调优、以在每个字节时间触发并从复制到 TXBUF 。 此设置中没有 Tx 流控制、但 SPI (非常简单)简单且具有确定性。

    DMA 会将触发源复位,而不受寄存器读/写操作的影响,因此您可以获得重复的触发。 当定时器和 SPI 都从同一个时钟(SMCLK)运行时、应该存在一个与 SPI 数据速率匹配的理想定时器计数(如16)(即无间隙)。

    这可能有一些原因不起作用、但考虑到您已经拥有了大部分基础架构、我认为尝试它可能只需要10行附加代码。 我不确定我的 gizmo 框中是否有合适的从器件(在没有某种命令的情况下发送有趣的内容)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的神经元终于点火了、我意识到我可以将主机用作从设备(环回)。 我设置了简单的情况(有变体)、它似乎按预期工作。  

    [编辑:我忘记了提及:这是在 FR5994 Launchpad (修订版1.2)、修订版 C 器件上运行的]

    这是在 TA2CCR0=20时:

    这是在 TA2CCR0=16的情况下进行的(我不确定该初始 GAP 的含义):

    下面是我使用的程序:

    #include 
    #include 
    
    define Hz 1000000UL //大致
    #define GAP 4
    #define XSIZE 16. //事务大小
    uint8_t Tx[XSIZE]、Rx[XSIZE];
    #define NOP () do{__no_operation ();}while (0)
    int main (void)
    {
    uint16_t I;
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//停止看门狗定时器
    P1OUT &=~(BIT0|BIT1);
    P1DIR |=(BIT0|BIT1); //每个人都需要 LED
    PM5CTL0 &=~LOCKLPM5; //为
    (i = 0;i < XSIZE;++I)
    {启用 GPIO
    TX[i]= i;
    RX[i]=~i; // Poison
    }
    //主设备、MSB 优先、SMCLK、3线同步
    UCB1CTLW0 = UCMST|UCMSB|UCSSEL_2|UCSSEMODE_0|UCSYNC|UCSWRST;
    UCB1BRW = 2;
    UCB1CTLW0 &=~UCSWRST;
    PIT0|BIT0|B0 // P5.0-2作为 UCB1SIMO/SOMI/CLK (DS 表6-31
    
    //在 UCB1RXIFG 上触发 Rx 侧、在 TA2CCR0上触发 Tx 侧
    DMACTL1 = DMA3TSEL__UCB1RXIFG|DMA2TSEL_TA2CCR0上触发 Rx 侧;//每个 SLASE54C = DMACTL1、
    
    Rx 侧增量、不是 SPI 字节/字节(单个字节)。
    __data20_write_long ((uintptr_t)&DMA3SA、(uintptr_t)&UCB1RXBUF);//__SFR_FARPTR 胡说
    __data20_write_long ((uintptr_t)&DMA3DA、(uintptr_t)&rx[0]); //__SFR_FARPTR 胡言
    DMA3SZ = XSIZE;
    DMA3CTL = DMADD_0 | DMADSTINCR_3 | DMASRCINCR_0 | DMADSTBYTE | DMASRCBYTE;
    
    // Timer+SPI Tx 端:单个、字节、增量源、而不是 dest
    __data20_write_long ((uintptr_t)&DMA2SA、(uintptr_t)&Tx[0]); //__SFR_FARPTR 胡言
    __data20_write_long ((uintptr_t)&DMA2DA、(uintptr_t)&UCB1TXBUF);//__SFR_FARPTR 胡说
    DMA2SZ = XSIZE;
    DMA2CTL = DMADD_0 | DMADSTINCR_0 | DMASRCINCR_3 | DMADSTBYTE | DMASRCBYTE;
    
    //每字节时间触发一次的计时器
    TA2CCR0 =(2*8)+GAP-1; // BR=2*8位,加上 GAP
    TA2CCTL0 =(0*CCIFG); //保持整洁
    TA2CTL = tassel_2 | ID_0 | MC_0 | TACLR;// SMCLK/1 [、上行 RSN][、CLEAR]
    while (1)
    {
    P1OUT ^= BIT0;
    DMA3CTL |= DMAEN; // Rx 端优先
    DMA2CTL |= DMAEN; // Tx 侧
    TA2CCTL0 =(0*CCIFG); //保持整洁
    TA2CTL |= MC_1 | TACLR; //向上计数模式
    while (DMA3CTL & DMAEN) NOP(); //等待完成
    TA2CTL &=~MC; //停止计时器
    P1OUT ^=(BIT0|BIT1); // P1.0持续时间、P1.1心跳
    __DELAY_CYCLES (Hz/2);
    }/*NOTREACHED*/
    
    返回0;
    }
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常优雅的布鲁斯!

    如果我理解您的设置正确、您可以让计时器 DMA 恰好在 SPI 时钟输出字节所需的时间触发。 触发时、它获取源 TX 字节并将其放入 SPI Tx 中。

    通过使用计时器 DMA、您实际上可以生成虚拟"SPI DMA TX"通道、并可以将 B1用作 Tx 和 Rx。

    这正是我所需要的、而不会更改我的硬件。

    非常感谢:)