大家好、
我正在使用 SD24通道1、2和3、并将 SD24GRP 设置为1和2、使3成为主器件。 我正在尝试了解我是应该为全部三个通道期待中断并处理中断、还是应该只处理来自主通道的中断。
理想情况下、每次所有三个通道的转换完成时、我希望接收一个中断、然后一次读取全部三个通道。
如果我在所有三个通道上设置 SD24IE、那么我似乎只在通道1上接收中断。 如果我在通道1上复位 SD24IE、那么我在2上获得中断。 同样、如果我复位2、我会使它们在3上。
那么、有人能否为我一次性读取全部三个通道的用例推荐适当的配置?
谢谢、
Jason