This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2422:RTC -- 30分钟--我需要在 RTCMOD 中加载什么?

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/971067/msp430fr2422-rtc----30-minutes----what-do-i-need-to-load-in-rtcmod

器件型号:MSP430FR2422

我确信这很简单、但我缺少了一些东西...我想知道加载 RTCMOD 寄存器以获得30分钟的值是多少?

我使用的是采用1024预分频器的32768晶振...我使用57599加载 RTCMOD,似乎在 LED 到期前17分钟左右???  除了1秒之外、我在 MPSWARE 中还没有找到一些好的示例

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在此处共享您的代码。

    或者、您也可以使用计时器进行计数1分钟、并运行30次以上、以获得30分钟。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这没有回答我的问题 我想让我的 RTC 运行24小时,经常唤醒计时器不是我想去的地方(除非我不得不这么做)… 您是否告诉我您无法在 RTCMOD 中写入一个值30分钟?

    我有一个事件要在7小时内发生、然后我希望该事件在剩余的17小时内消失。  这种情况将永远重复。  代码很简单,我似乎无法在 RTC 上为30分钟找到正确的值.....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到您将其标记为已解决。 您是否找到了解决方案?

    我没有 FR2422、但我在 FR2355上尝试了 TI 示例(RTC_01)、RTC 的运行方式符合我的预期。

    我没有耐心进行17分钟的测试、因此我设置了 RTCPS=0 (/1)并将 RTCMOD 设置为0x7FFF、57600-1和0xFFFF、得到1秒、~1.6秒和~2秒。 (我对>32k 特别感兴趣,因为在 PS=/1024时,17分钟大约为32768分钟。)

    我(也)建议您发布设置代码。 有时、它所做的只是一个拼写错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信(?????) 我已经解决了这个问题。。 我现在正在运行一个24小时测试。  在 IVOF 内、我有一些条件语句、在这里我打开或关闭 PWM。  我每隔一小段时间(即1秒、5秒和1分钟)都运行了大量测试、并使用我的计数器条件进行验证、然后我运行了57599测试、没有条件条件进行测试、以测试30分钟。  24小时测试有望显示 PWM 持续7小时、然后持续17小时、然后在电池使用寿命期间重复此测试。  我们会看到……最大的问题是,如果我在寒冷的天气条件下遇到任何问题(除了晶体漂移)和/或电池电压消耗……希望这只影响150天内几分钟的时间… IC 上没有任何电源管理监控功能、因此我想时间就能说明问题。

    谢谢