您好!
我正在考虑使用 FR-4 PCB 并参考 TIDM-1021开发电路板。
我们正在考虑在 RX 电极中创建一个比 TIDM-1021更大的孔、以便更好地传输 LED 光。
由于上述原因、RX 电极的面积减小了约80%。
触摸有什么影响?
RX 电极中允许多大的孔、以实现成功的耐液体触控?
此致、
U-SK
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TIDM-1021对12个按钮使用互电容模式。 如前所述、增大 LED 的孔将减小电极的总面积。 但是、由于您可能要为每个按钮保持 RX 和 TX 电极之间的距离、因此不应将对触摸的影响降低太多。
您可以在 CapTIvate 技术指南的性能互电容部分中找到这种情况的示例。 下图展示了电极面积变化时灵敏度如何相当平坦。
曲线的更平坦行为特定于互电容、这是由于场在具有固定距离的 TX 和 RX 电极之间产生的。 这会在不同的电极尺寸上导致平坦的性能行为。 互模式的灵敏度主要取决于覆层材料、覆层厚度以及 TX 和 RX 之间的空间。 最小建议阈值基于 SNR 和设计裕度分析、请根据您的系统设计相应地设置阈值。
现在、我确实想指出、增大 RX 电极中孔的尺寸会减小近实电极在其他层上屏蔽传感器的接地耦合程度。 请记住这一点。
此致、
James
尊敬的 James:
感谢你的答复。
我知道 RX 电极面积不会改变太多的灵敏度。
>现在,我想指出,增大 RX 电极中孔的尺寸会降低接近实心电极屏蔽传感器的程度,使其免受其他层上>接地耦合的影响。 请记住这一点。
以上建议是否意味着它对灵敏度的影响较小、但更有可能在水中错误检测到?
如果我用私人邮件将我的 Garber 数据发送给您、是否可以由 TI 审查我的设计?
此致、
U-SK
您好、U-SK、
使 LED 孔变大将影响按钮的灵敏度。 与人的手指相互作用的铜传感器区域越小、为补偿这种情况、您必须增加传感器的灵敏度。 一种解决方案是、如果您有空间、则应将钥匙分开放置并使其更大。 否则、使孔仅足够大以用于 LED、并调整灵敏度以实现良好的触控裕度(转换计数增量)。
此外、如果您计划使用 PWM 来控制亮度、建议在 LED 上放置一个1nF 电容器。 您可以在 CapTIvate 技术指南的设计指南章节 LED 背光部分中阅读该内容。
我不会太担心在水中操作。 通过使用 TIDM-1021中演示的互技术、水实际上会提高按钮的灵敏度、因为水会在 TX 和 RX 电极之间产生更好的耦合、从而使其对手指触控更加敏感。 用户指南第2.2.3.2节对此进行了说明。 实际上、我会更加关注干燥条件下的灵敏度、而电极的铜更少。