This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:内部时钟挂起问题

Guru**** 2553070 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/970067/msp430fr5994-internal-clock-hang-problem

器件型号:MSP430FR5994

尊敬的先生:

我们使用的是 MSP430FR5994。 当我持续打开 MSP430FR5994的电源时、内部时钟会在大约3到4天内停止。 我决定停止内部时钟、因为我确认了即使 PWM 继续输出、计时器中断也不起作用。 您是否经历过类似的现象? 此外、如果您有任何应对措施、请告诉我。 目前、我认为 EMC 对 SBWTDIO 终端有影响、这就是行为。 此外、发生频率不是100%、而是30%的电路板。 通过装运前检查发现它是一种大规模生产的产品。 我们迫切需要帮助,因此请予以合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    到底是什么问题?  如果计时器仍在输出 PWM、则似乎应该从某个位置获取时钟。  计时器的时钟源是什么?   

    您是否能够连接到故障设备?  代码是否卡在某个位置?   

    您确实需要注意 RST 引脚上的噪声/EMC。  它确实具有一定的灵敏度。  应该有一个外部上拉电阻器和一个去耦电容器。  你有这些吗?  多大尺寸?  是否有任何其他连接到 RST 线路的设备?   

    谢谢、

    JD