This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:水表软件问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, UNIFLASH, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/970691/evm430-fr6047-water-meter-software-problem

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP430FR6047

团队好、我们希望就这种情况向客户寻求帮助。

他们正在尝试使用 TI EVM430-FR6047评估板来设置超声波流量测量实验。 到目前为止,他们在使事情工作方面一直未能取得成功。

它们不再能够与使用的第一块电路板通信。 他们收到了 TI 的更换件、并订购了另一个电路板。 它们能够使用 Uniflash 实用程序与这两个板进行通信。 根据 SLAU810B (《水流量计用户指南》)中的说明,它们在每个板上刷写了最新的可用固件。 这一进程似乎起作用。 但是,当他们对加载的代码执行验证时,他们收到一条错误消息,指出:“验证失败。 地址0x04108处的值不匹配。 请验证目标内存和内存映射。” 他们也收到了与原电路板相同的消息、因此软件中似乎存在错误。

如果他们尝试连接到 USS GUI 中的“板1”,则状态栏显示“HID 桥接已连接–正在等待设备”,并收到错误消息“脉冲生成参数无效”。 同样、它们可以使用 Uniflash 与该板通信。

如果它们连接到“板2”,则状态栏会显示消息“HID connected to MSP430FR6047 on Evaluation Module”(HID 已连接到评估模块上的 MSP430FR6047)。 对于此电路板,它们会收到“No signal detected in up and downstream channel (在上行和下行通道中未检测到信号)”错误信息。 用户指南指出,如果未连接超声波换能器,将生成此消息,但在连接换能器时,我仍会看到此消息。 我是否需要在评估板和传感器之间使用驱动器电路? 他们使用 Audiowell US0014-001进行测试。

非常感谢。

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    让我与专家核实一下这一点...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    在查询的第一部分–“验证失败。 地址0x04108处的值不匹配。 请验证目标内存和内存映射。” -在将映像加载到 EVM 之前,取消选中“Program 后运行目标”复选框。 如果您加载映像并允许 MCU 运行应用程序、验证将失败、因为捕获的目标代码将覆盖存储器。

    在查询的第二部分–“如果尝试连接到“Board 1”,“错误消息“Pulse Generation parameters are invalid”(脉冲生成参数无效)-他们必须尝试使用一些无效参数更新器件上的 USS 参数。 在这种情况下最好的做法是重置器件并再次下载/重新刷新代码。

    查询的第三部分-如果连接到“板2”, -检查他们使用的管道中是否有水。 仅连接传感器是不够的。 有关快速入门指南(https://www.ti.com/lit/slau810)图4-9的讨论提到了要执行的两项检查–“检查换能器连接”和“确保管道充满水”。 Audiowell US0014仅是一款传感器(https://www.audiowell.com/ultrasonicflowsensor/70.html)。 不清楚他们是否实际使用的管道中是否有水。