This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET 闪存仿真工具

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2272, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/970656/msp-fet-flash-emulation-tool

主题中讨论的其他器件:MSP430F2272MSP-FETMSP-FET430UIF

我有一个 MSP-FET 闪存仿真工具、我想通过命令行接口将固件加载到 MSP430F2272微控制器中。

我有两个仿真器、一个是 MSP-FET430UIF (白灰色)、另一个是 MSP-FET 闪存仿真工具(黑色)我正在使用 MSPFlaser 工具和 MSP-FET 闪存仿真工具、我会收到下一条消息:

正在访问设备...

出口:16

错误:未知设备

使用 MSP-FET430UIF 仿真器时、输出为:

将 VCC 设置为3000mV...

出口:44

错误:无法设置设备 Vcc

我使用 TDI 信号与 MSP430F2272 micro 通信、我是说、Spy Bi Wire 通信。

对该问题有什么看法?