This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:连续计数器翻转?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/970694/msp430fr2355-continuous-counters-rollover

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件:MSPWARE

如果我有以下内容:

TB0CCR2 = TB0R + 2621; 

我的计数器是一个12位的计数器32768khz……如果在计数器处于3500时出现这条线,并且我在这条线之后启用 CCIE,那么我是否可以在下一个 ISR 发生时期望完全2621计数,而不考虑翻转?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    MSPWARE 中的所有代码示例都不能直接解决您的问题、但这正是阅读用户指南时所期望的。  

    Srinivas