This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:TB1 cC0 --使用捕捉模式

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/970416/msp430fr2355-tb1-cc0-----using-capture-mode

器件型号:MSP430FR2355

我正在尝试理解手册中的表6-17…

有人能解释一下:

如果我想使用 CCI0B、我是否必须将 TB0 CCR0设置为比较、并且每次发生此比较时、我都会在 TB1 CCR0中获得捕获?

下一个问题如何在这些引脚上使用 GND 和 VCC?  我在端口1上有一组开关,我想知道是否有办法使用 TB2 CCR0触发捕获?

最后、列端口 PIN 显示的表格是什么?  例如 P2.1...在这种情况下,我是否应该将其转换为输出并将其设置为 TB1.2,然后将 T1 CCR2设置为 CCI2A?在这种情况下,TB1.2将选通它?  这些桌子让我感到很困惑…

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、似乎就是这样。 为了说明真相、我没有注意到这个功能、直到您指出它。 数据表(SLASEC4C)表6-19后面有一条注释、建议与 UCA0结合使用以进行红外调制。  

    我可以想到的最接近的模拟(除了我使用接线的一些实验)是 TB0.CCI0B 上的 ACLK 输入、这在 FLL 或频率计数应用中很有用;这样做可提供32kHz 以外的捕获频率。

    VSS/GND 设置的实用程序有限。 用户指南(SLAU445I)第14.2.4.1节介绍了一个应用程序-软件触发的捕捉-。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我记得(事件、但细节除外) 回到过去,我在电机轴上获取了光电探测器输入,并将其馈送到了一个引脚上,并且能够进行捕捉...我现在的大问题是,我想以某种方式使用 VCC/VSS 作为软触发器来进行捕捉,因为我有一组开关 并且确信它们都没有连接到捕获输入端...我不确定如何使用 VCC....it 来触发捕获部件是否合适,如果您可以自由运行这些部件,然后将其写入 CCIx 寄存器,这将强制捕捉定时器的值...我 再看一下寄存器、我可以通过使用 CM (NO CAP -> CAP EDGE)和 CCIS 从接地到 VCC 来实现这一点...

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您描述的声音与用户指南第14.2.4.1节中所述的相似。