This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6746:振荡器故障条件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/970389/msp430f6746-oscillator-fault-conditions

器件型号:MSP430F6746

您好!

我的客户询问导致晶体振荡器故障的确切条件是什么(XT1LFOFFG、XT1HFOFFG 和 XT2OFFG)。
用户指南中刚刚说明:“如果相应 的晶体振荡器被打开并且运行不正常,那么晶体振荡器故障位 XT1LFOFFG、XT1HFOFFG 和 XT2OFFG 将被置位。”


“不能正常运行”到底意味着什么?
例如、如果晶振频率超出特定的频率范围、就会产生故障?
如果是、频率漂移限制是多少?
还是产生故障、晶体根本不会振荡?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高志弘、谢谢您的发帖!

    MSP430F6746仅支持低频晶体。 我们在 MSP430F6746 DS 上具有10-50kHz 的频率范围规格。 如果晶振频率超出特定频率范围、则不会产生故障。 如果超出范围频率导致晶体停止。 将生成故障。 在这里,“不能正常运行”主要是指“晶体停止”。