This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2100:SBW 意外保险丝熔断?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/969603/msp430fr2100-sbw-unintentional-fuse-blown

器件型号:MSP430FR2100

我有一个定制的 MSP430FR2100板、尝试使用 SBW 对其进行编程。 最初、它可以与器件(JTAG ID、保险丝检查、内核 ID 和所有 JTAG 指令)正常通信、我(应该)将我的可执行文件编程到 FRAM 中。 重启后、我没有任何生命体征(我的程序似乎没有运行、因为我希望 LED 闪烁)。 这是为 MSP430编写代码的第一次尝试、因此我的代码可能有一些错误。

现在、当我尝试与器件通信时、我获得了正确的 JTAG ID、但随后得到"JTAG 保险丝熔断"错误。 我从未故意发送保险丝烧断命令(我假设需要采取一些慎重的步骤来避免意外的保险丝熔断)。

我的电路板无法访问4线制 JTAG 或 BSL 引脚。 有什么可以做的、还是会被骗?

有没有理论上说过发生了什么、所以我可以修复它、而不是继续制造电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能向我展示您的硬件设计吗?

    您能否显示编程工具显示的错误消息?  

    您可以尝试使用这个来查看它是否有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ross Dety"]

    现在、当我尝试与器件通信时、我获得了正确的 JTAG ID、但随后得到"JTAG 保险丝熔断"错误。 我从未故意发送保险丝烧断命令(我假设需要采取一些慎重的步骤来避免意外的保险丝熔断)。

    我的电路板无法访问4线制 JTAG 或 BSL 引脚。 有什么可以做的、还是会被骗?

    有没有理论上说过发生了什么、所以我可以修复它、而不是继续制造电路板?

    [/报价]

    不可能使 FR2xx 成为砖型、因为 SBW/JTAG 邮箱系统可以将其恢复为出厂状态(批量擦除)。

    与任何其他位置一样、保险丝值只存储在 FRAM 存储器位置。 AFAIK 不接受 TI 软件/硬件工具的检查、熔丝值可以被下载的固件覆盖。

    器件可通过 GUI (上一帖子)或 MSP Flasher (带用户代码擦除开关)使用 SBW 或 JTAG 进行整体擦除(恢复出厂状态)。