This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Compiler/MSP430FR2311:无法从 Raspberry Pi 对 MSP430 LaunchPad 进行编程

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/968676/compiler-msp430fr2311-unable-to-program-msp430-launch-pad-from-raspberry-pi

器件型号:MSP430FR2311

工具/软件:TI C/C++编译器

我尝试从 Raspberry Pi 对 MSP430 LaunchPad 进行编程、但遇到以下错误。

在哪里可以找到 Raspberry PI 的 libmsp430.so

PI@raspberrypi:~$ mspdebug utilb
MSPDebug 0.25版-用于 MSP430 MCU 的调试工具
版权所有(C) 2009-2017 Daniel Beer
这是免费软件;请参阅复印条件的来源。 没有
保修;甚至不适用于适销性或特定用途的适用性。
来自 MSP430.dll v3.15.0/1的芯片信息数据库版权所有(C) 2013 TI、Inc.

utilb_API:找不到 libmsp430.so:libmsp430.so:不能打开共享目标文件:没有这样的文件或目录

帮助我获取 Raspberry Pi 的 libmsp430.so。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    您是否查看了 GitHub、以查看是否没有可能包含您所需内容的项目?

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决..

    最新 MSPDebug

    按照此链接在 Raspberry Pi zero 中构建 libmsp430.so

    https://www.mankier.com/1/mspdebug