This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有独立电源的 MSP430 RTC

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/968205/msp430-rtc-with-separate-voltage-supply

主题中讨论的其他器件:MSP430F67791

如何查找具有 RTC 和独立电压电源响应的 MSP430 MCU。 备用电池输入?

哪些 MSP430 MCU 具有具有具有独立电压电源 RESP 的 RTC。 备用电池输入?

此致

Peter Glasmacher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MSP 器件具有 RTC-C 和辅助电源、AUXVCC3 (备用子系统)可支持独立的电压电源或备用电池输入。 例如、MSP430F67791器件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430F67xx 部件是否是唯一具有 RTC_C 和 AUXVCC3的部件?

    如果我在 MSP430产品页面上筛选"实时时钟"、我将得到448 (!) 部件。 如何在 AUXVCC3上进行过滤?

    B.R.

    Peter Glasmacher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、格拉斯马彻

    MSP 器件上有2种 RTC、可支持单独的电压电源或备用电池输入

    • RTC_B +电池备份系统
    • RTC_C + AUXVCC3

    请在 TI.com 上搜索"MSP430F6":https://www.ti.com/sitesearch/docs/universalsearch.tsp?searchTerm=msp430f6#q=msp430f6&t=everything&linkId=1

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    如果您不需要 LCD、MSP430F533x、F535x、F563x、F565x 具有带备用电池的 RTC_B。

    此致、

    Tomas