This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5962:MSP430FR5962:使用内部电压基准 VREF = 1.2V 时的 ADC 特性、同时还使用 ADC/REF 校准值

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/968823/msp430fr5962-msp430fr5962-adc-characteristics-when-using-the-internal-voltage-reference-vref-1-2v-with-also-the-adc-ref-calibration-values-are-used

器件型号:MSP430FR5962

尊敬的所有人:

使用时、是否有任何详细的 ADC 信息(特性)可用

  • 内部电压基准 VREF = 1.2V
  • 其中、转换结果也使用 TLV 结构中的校准值进行补偿。

感兴趣的是:

  • 已调整偏移误差
  • 已调整增益误差
  • 总调整误差

换言之、在补偿的帮助下可实现哪种测量精度?

感谢您的帮助、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    在应用基于 TLV 的校准后、没有关于该误差的附加特性信息。 数据表提供校准前的误差范围、用户指南仅提供应用补偿的过程。  

    Srinivas