This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726A:关于 fsd24设置

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/968591/msp430f6726a-regarding-fsd24-settings

器件型号:MSP430F6726A

您好!

我想问一下 SD24_B 中 fsd24的频率设置

假设 fsd24sclk 为8MHz。


当 SD24BCTL0寄存器设置保持默认值时、

也就是说、当 SD24DIVx 和 SD24PDIVx 都为0h 时、

fsd24的频率为8MHz/[(1 + 1) x2]= 2MHz。


了解这一点是否正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以根据用户指南中表29-6中的公式计算调制器频率(fSD24)。 如果 SD24DIVx 和 SD24PDIVx 都为0h、那么源频率被1分频、这意味着它不会改变。 因此、在本例中、fSD24将等于8MHz。 但是、请记住、根据数据表、最大频率应小于或等于2.3MHz。

     《MSP MCU 上 Σ-Δ ADC 的常见问题解答 》应用手册也应有所帮助。

    此致、

    James