This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726A:关于 LPM0上的电流消耗

Guru**** 2956170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/969026/msp430f6726a-regarding-current-consumption-at-lpm0

器件型号:MSP430F6726A

您好!

数据表 P37的第5.5节介绍了当 SMCLK = 1MHz 时的电流消耗。

当 VCC = 3V 时 SMCLK = 8MHz 或2MHz 时、电流消耗将增加多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 LPM0模式下的电流消耗、

    请告诉我、即使 SMCLK = 4MHz、它也会从1MHz 增加多少。


    还是可以理解电流消耗不依赖于 SMCLK 频率、因为它处于 LPM0模式?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我想您在 第5.5节中讨论的是 ILPM0、1MHz、对吧?  

    它是由 SMCLK=1MHz 驱动的看门狗测试条件下的低功耗模式0的功耗。  

    抱歉、我们没有其他 SMCLK 频率的测试数据。 您可以自己执行测试并查看结果。  

    提醒:对于4MHz SMCLK、它不应精确到89uA *4。 但我认为它应该类似、因为 DCO 和看门狗的主要功耗。  

    谢谢、  

    Lixin