This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726A:关于到 LPM0的转换时间

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/968958/msp430f6726a-regarding-the-transition-time-to-lpm0

器件型号:MSP430F6726A

您好!

当 CPU 以8MHz 运行时、从工作模式切换到 LPM0需要多少个时钟周期?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要从工作模式切换到 LPM0、需要 C 代码"_bis_SR_register (LPM0_bits)"。 汇编代码为"bis.w #0x10、SR"。

    指令所需的 CPU 时钟周期数取决于指令格式和使用的寻址模式–而不是指令本身。

    根据 UG 的 CPUx。 "bis.w #0x10、SR"是~5个机器周期。 它是~0.625us。

    谢谢!