This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:与 Windows 10 64位 USB 无 USB 连接

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/968202/msp-exp430f5529lp-no-usb-connection-to-windows-10-64-bit-usb

器件型号:MSP-EXP430F5529LP

在 Windows 10 64位设备管理器上根本看不到产品(MSP-EXP430F5529LP)寄存器。

我需要知道如何确定此产品是否有缺陷、以便可以要求更换。

我已加载 MSP430驱动程序以及 Uniflash 应用程序。

CCS 无法访问该器件、因为它甚至未显示在器件管理器中。

我在该计算机的任何端口上的其它 USB 设备没有出现此问题。

绿色指示灯亮起,因此我知道它与计算机之间有某种连接