This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-FR2676:通过受控设计中心连接到 CAPTIVATE-FR2676时出现问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, CAPTIVATE-BSWP, MSP430FR2676, CAPTIVATE-FR2676, CAPTIVATE-PGMR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/990120/captivate-fr2676-problem-connecting-to-captivate-fr2676-via-captive-design-center

器件型号:CAPTIVATE-FR2676
主题中讨论的其他器件:CAPTIVATE-PGMRCAPTIVATE-BSWPMSP430F5528MSP430FR2676

大家好、我有 captate-fr2676开发套件、其中包括 captate-pgmr 和 captate-bswp、希望获得"开箱即用体验"、但我通过 captatedesigncenter 进行连接时得到的一切都是"检测到 HID 器件、但无法连接到它"。 解决这个问题的任何方法? 设备似乎有一些功能、电源 LED 指示灯亮起、这是在 pgr 和 led4上的建议。 当一只手靠近触摸屏时、在 fr2676板上的 LED 1和2会呈绿色闪烁、而 LED 3在实际触摸其中一个控件时会呈红色闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    好的、这告诉我 FR2676开箱即用工作、USB HID 桥(这是两个按钮最近的 MSP430F5528)正常工作、但通信接口中的某些内容未正确同步。

    在 CapTIvate 设计中心的顶部菜单中、选择"Communications">"Connect"。

    双击 MCU。  出现控制器属性时、请查看右上角并验证是否已选中 Connected (已连接)框。  如果没有、请检查它。

    此外、该项目使用 BULKI2C 通信接口、因此如果 GUI 显示 UART、请选择 BULKI2C。

    请告诉我您的发现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、当我选择 通信>连接时、我会看到 "Hid device detected、but could not connect to it (检测到 HID 设备、但无法连接到该设备)"对话框。 双击 MCU 图标并选中"Connected"后、我会收到完全相同的错误消息。 通信接口默认为 BULKI2C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    好的。  您使用的是什么操作系统?  您拥有什么版本的 Java?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、Windows 10 pro 和 Java 8。 我可以通过在另一台运行良好的计算机(Windows 10家庭版)上试用硬件来确认硬件是否正常、但到目前为止、我的工作笔记本电脑没有任何乐趣。 我曾经尝试过 USB 端口、无论是否使用有源集线器、仍然会收到相同的错误消息。 有什么关于我接下来可以尝试的内容的想法吗? 我还尝试运行 Python 固件升级工具并重新加载固件。 这似乎是通信和加载正常、但没有什么不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joh、

    好的、我看到您比我领先了一步。  接下来、我建议重新刷写固件。

    从命令窗口导航到 CapTIvateDesignCenter 安装,然后向下钻取 CapTIvateDesignCenter 目录。  这应该类似于->C:\ti\MSP\capTIvateDesignCenter_1.83.00.08\capTIvateDesignCenter

    在此目录中键入以下内容:

    Java -Djava.library.path=HidManagement -jar CapTIvateDesignCenter.jar -debug 1.

    捕获任何消息并在此处发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis


    C:\ti\MSP\capTIvateDesignCenter_1.83.00.08\capTIvateDesignCenter>Java -Djava.library.path=HidManagement -jar CapTIvateDesignCenter.jar -debug 1.
    03.31 11:52:50加载32位 Windows 版本 HidCommunicationManager
    03.31 11:52:50加载32位 Windows 版本 HidCommunicationManager
    03.31 11:52:50阅读 docs/users_guide/html/idMap.xml
    03.31 11:52:50添加帮助代理映射、目标'TOP_URL'CAPTIVATE_Technology_Guide.html'
    03.31 11:52:50搜索 jar 文件 CapTIvateDesignCenter.jar
    03.31 11:52:50从 HID 器件 VID 断开:8263 PID 2405接口0
    03.31 11:52:50从 HID 器件断开 VID:8263 PID 2405接口1
    03.31 11:52:55正在打开日志文件:C:\Users\John\CapTIvateDesignCenter_1_83_00_08\CapTIvateDesignCenter.log
    03.31 11:52:55导入 C:\Users\John\CapTIvateDesignCenter_1_83_00_08\CapTIvateDesignCenterWorkspace\TI_examples\FR2676_CAPTIVATE-BSWP CaptivateDesignCenter.ser
    03.31 11:52:55从 HID 器件 VID 断开:8263 PID 2405接口0
    03.31 11:52:55已从 HID 器件 VID 断开:8263 PID 2405接口1
    HID 打开路径失败
    com.ti.msp430.HidManagement.HidCommunicationManager$HidCommunicationException:无法连接到 HidDevice
    at com.ti.msp430.HidManagement.HidCommunicationManager.connectDevice (HidCommunicationManager.Java:127)
    at com.ti.msp430.HidManagement.HidInterface.openConnection (HidInterface.Java:209)
    com.ti.msp430.captivate.HidEvents.SensorDataPacketHidInterface.connect(SensorDataPacketHidInterface.java:60)
    com.ti.msp430.captivate.Cdc.CdcDesignCenter.HidConnect(CdcDesignCenter.java:499)
    com.ti.msp430.captivate.Cdc.CdcDesignCenter$1.actionPerformed(CdcDesignCenter.java:572)
    在 javax.swive.AbstractButton.fireActionPerformed (未知源)
    在 javax.swon.AbstractButton$Handler.actionPerformed (未知源)
    at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed (未知源)
    javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown 来源)
    在 javax.swat.AbstractButton.doClick (未知源)
    javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI.doClick(Unknown 来源)
    javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI$Handler.mouseReleased(Unknown 来源)
    java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown 来源)
    javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown 来源)
    java.awt.Component.processEvent(Unknown 来源)
    java.awt.Container.processEvent(Unknown 来源)
    java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown 来源)
    在 java.awt.Container.dispatchEventImpl (未知源代码)
    java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown 来源)
    在 java.awt.LightroightDispatcher。retargetMouseEvent (未知源代码)
    java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown 来源)
    在 java.awt.LightweightDispatcher 调度事件(未知来源)
    在 java.awt.Container.dispatchEventImpl (未知源代码)
    在 java.awt.window.dispatchEventImpl (未知来源)
    java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown 来源)
    在 java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl (未知源代码)
    在 java.awt.EventQueue.access$500 (未知来源)
    在 java.awt.EventQueue$3.run(Unknown 源代码中)
    在 java.awt.EventQueue$3.run(Unknown 源代码中)
    java.security.AccessController.doPrivileged(Native 方法)
    java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown 来源)
    java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown 来源)
    在 java.awt.EventQueue$4.run(Unknown 源代码中)
    在 java.awt.EventQueue$4.run(Unknown 源代码中)
    java.security.AccessController.doPrivileged(Native 方法)
    java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown 来源)
    在 java.awt.EventQueue.dispatchEvent (未知来源)
    在 java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters (未知源代码)
    在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter (未知源代码)
    在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy (未知源代码)
    在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents (未知源代码)
    在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents (未知源代码)
    java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown 来源)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis


    C:\ti\MSP\capTIvateDesignCenter_1.83.00.08\capTIvateDesignCenter>Java -Djava.library.path=HidManagement -jar CapTIvateDesignCenter.jar -debug 1.
    03.31 11:52:50加载32位 Windows 版本 HidCommunicationManager
    03.31 11:52:50加载32位 Windows 版本 HidCommunicationManager
    03.31 11:52:50阅读 docs/users_guide/html/idMap.xml
    03.31 11:52:50添加帮助代理映射、目标'TOP_URL'CAPTIVATE_Technology_Guide.html'
    03.31 11:52:50搜索 jar 文件 CapTIvateDesignCenter.jar
    03.31 11:52:50从 HID 器件 VID 断开:8263 PID 2405接口0
    03.31 11:52:50从 HID 器件断开 VID:8263 PID 2405接口1
    03.31 11:52:55正在打开日志文件:C:\Users\John\CapTIvateDesignCenter_1_83_00_08\CapTIvateDesignCenter.log
    03.31 11:52:55导入 C:\Users\John\CapTIvateDesignCenter_1_83_00_08\CapTIvateDesignCenterWorkspace\TI_examples\FR2676_CAPTIVATE-BSWP CaptivateDesignCenter.ser
    03.31 11:52:55从 HID 器件 VID 断开:8263 PID 2405接口0
    03.31 11:52:55已从 HID 器件 VID 断开:8263 PID 2405接口1
    HID 打开路径失败
    com.ti.msp430.HidManagement.HidCommunicationManager$HidCommunicationException:无法连接到 HidDevice
    at com.ti.msp430.HidManagement.HidCommunicationManager.connectDevice (HidCommunicationManager.Java:127)
    at com.ti.msp430.HidManagement.HidInterface.openConnection (HidInterface.Java:209)
    com.ti.msp430.captivate.HidEvents.SensorDataPacketHidInterface.connect(SensorDataPacketHidInterface.java:60)
    com.ti.msp430.captivate.Cdc.CdcDesignCenter.HidConnect(CdcDesignCenter.java:499)
    com.ti.msp430.captivate.Cdc.CdcDesignCenter$1.actionPerformed(CdcDesignCenter.java:572)
    在 javax.swive.AbstractButton.fireActionPerformed (未知源)
    在 javax.swon.AbstractButton$Handler.actionPerformed (未知源)
    at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed (未知源)
    javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown 来源)
    在 javax.swat.AbstractButton.doClick (未知源)
    javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI.doClick(Unknown 来源)
    javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI$Handler.mouseReleased(Unknown 来源)
    java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown 来源)
    javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown 来源)
    java.awt.Component.processEvent(Unknown 来源)
    java.awt.Container.processEvent(Unknown 来源)
    java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown 来源)
    在 java.awt.Container.dispatchEventImpl (未知源代码)
    java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown 来源)
    在 java.awt.LightroightDispatcher。retargetMouseEvent (未知源代码)
    java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown 来源)
    在 java.awt.LightweightDispatcher 调度事件(未知来源)
    在 java.awt.Container.dispatchEventImpl (未知源代码)
    在 java.awt.window.dispatchEventImpl (未知来源)
    java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown 来源)
    在 java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl (未知源代码)
    在 java.awt.EventQueue.access$500 (未知来源)
    在 java.awt.EventQueue$3.run(Unknown 源代码中)
    在 java.awt.EventQueue$3.run(Unknown 源代码中)
    java.security.AccessController.doPrivileged(Native 方法)
    java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown 来源)
    java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown 来源)
    在 java.awt.EventQueue$4.run(Unknown 源代码中)
    在 java.awt.EventQueue$4.run(Unknown 源代码中)
    java.security.AccessController.doPrivileged(Native 方法)
    java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown 来源)
    在 java.awt.EventQueue.dispatchEvent (未知来源)
    在 java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters (未知源代码)
    在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter (未知源代码)
    在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy (未知源代码)
    在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents (未知源代码)
    在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents (未知源代码)
    java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown 来源)

    希望这会有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis

    我将尝试在几篇文章中发送此邮件、因为网站将其作为垃圾邮件进行阻止??


    C:\ti\MSP\capTIvateDesignCenter_1.83.00.08\capTIvateDesignCenter>Java -Djava.library.path=HidManagement -jar CapTIvateDesignCenter.jar -debug 1.
    03.31 11:52:50加载32位 Windows 版本 HidCommunicationManager
    03.31 11:52:50加载32位 Windows 版本 HidCommunicationManager
    03.31 11:52:50阅读 docs/users_guide/html/idMap.xml
    03.31 11:52:50添加帮助代理映射、目标'TOP_URL'CAPTIVATE_Technology_Guide.html'
    03.31 11:52:50搜索 jar 文件 CapTIvateDesignCenter.jar
    03.31 11:52:50从 HID 器件 VID 断开:8263 PID 2405接口0
    03.31 11:52:50从 HID 器件断开 VID:8263 PID 2405接口1
    03.31 11:52:55正在打开日志文件:C:\Users\John\CapTIvateDesignCenter_1_83_00_08\CapTIvateDesignCenter.log
    03.31 11:52:55导入 C:\Users\John\CapTIvateDesignCenter_1_83_00_08\CapTIvateDesignCenterWorkspace\TI_examples\FR2676_CAPTIVATE-BSWP CaptivateDesignCenter.ser
    03.31 11:52:55从 HID 器件 VID 断开:8263 PID 2405接口0
    03.31 11:52:55已从 HID 器件 VID 断开:8263 PID 2405接口1
    HID 打开路径失败
    com.ti.msp430.HidManagement.HidCommunicationManager$HidCommunicationException:无法连接到 HidDevice
    at com.ti.msp430.HidManagement.HidCommunicationManager.connectDevice (HidCommunicationManager.Java:127)
    at com.ti.msp430.HidManagement.HidInterface.openConnection (HidInterface.Java:209)
    com.ti.msp430.captivate.HidEvents.SensorDataPacketHidInterface.connect(SensorDataPacketHidInterface.java:60)
    com.ti.msp430.captivate.Cdc.CdcDesignCenter.HidConnect(CdcDesignCenter.java:499)
    com.ti.msp430.captivate.Cdc.CdcDesignCenter$1.actionPerformed(CdcDesignCenter.java:572)

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis

    第二部分:

    在 javax.swive.AbstractButton.fireActionPerformed (未知源)
    在 javax.swon.AbstractButton$Handler.actionPerformed (未知源)
    at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed (未知源)
    javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown 来源)
    在 javax.swat.AbstractButton.doClick (未知源)
    javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI.doClick(Unknown 来源)
    javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI$Handler.mouseReleased(Unknown 来源)
    java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown 来源)
    javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown 来源)
    java.awt.Component.processEvent(Unknown 来源)
    java.awt.Container.processEvent(Unknown 来源)
    java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown 来源)
    在 java.awt.Container.dispatchEventImpl (未知源代码)
    java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown 来源)
    在 java.awt.LightroightDispatcher。retargetMouseEvent (未知源代码)
    java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown 来源)
    在 java.awt.LightweightDispatcher 调度事件(未知来源)
    在 java.awt.Container.dispatchEventImpl (未知源代码)
    在 java.awt.window.dispatchEventImpl (未知来源)
    java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown 来源)
    在 java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl (未知源代码)
    在 java.awt.EventQueue.access$500 (未知来源)
    在 java.awt.EventQueue$3.run(Unknown 源代码中)
    在 java.awt.EventQueue$3.run(Unknown 源代码中)
    java.security.AccessController.doPrivileged(Native 方法)
    java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown 来源)
    java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown 来源)
    在 java.awt.EventQueue$4.run(Unknown 源代码中)
    在 java.awt.EventQueue$4.run(Unknown 源代码中)
    java.security.AccessController.doPrivileged(Native 方法)
    java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown 来源)
    在 java.awt.EventQueue.dispatchEvent (未知来源)
    在 java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters (未知源代码)
    在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter (未知源代码)
    在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy (未知源代码)
    在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents (未知源代码)
    在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents (未知源代码)
    java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown 来源)

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis

    第2部分:

    在 javax.swive.AbstractButton.fireActionPerformed (未知源)
    在 javax.swon.AbstractButton$Handler.actionPerformed (未知源)
    at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed (未知源)
    javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown 来源)
    在 javax.swat.AbstractButton.doClick (未知源)
    javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI.doClick(Unknown 来源)
    javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI$Handler.mouseReleased(Unknown 来源)
    java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown 来源)
    javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown 来源)
    java.awt.Component.processEvent(Unknown 来源)
    java.awt.Container.processEvent(Unknown 来源)
    java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown 来源)
    在 java.awt.Container.dispatchEventImpl (未知源代码)
    java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown 来源)
    在 java.awt.LightroightDispatcher。retargetMouseEvent (未知源代码)
    java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown 来源)
    在 java.awt.LightweightDispatcher 调度事件(未知来源)
    在 java.awt.Container.dispatchEventImpl (未知源代码)
    在 java.awt.window.dispatchEventImpl (未知来源)
    java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown 来源)

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis

    在 javax.swive.AbstractButton.fireActionPerformed (未知源)
    在 javax.swon.AbstractButton$Handler.actionPerformed (未知源)
    at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed (未知源)
    javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown 来源)
    在 javax.swat.AbstractButton.doClick (未知源)
    javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI.doClick(Unknown 来源)
    javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI$Handler.mouseReleased(Unknown 来源)
    java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown 来源)
    javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown 来源)
    java.awt.Component.processEvent(Unknown 来源)
    java.awt.Container.processEvent(Unknown 来源)
    java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown 来源)
    在 java.awt.Container.dispatchEventImpl (未知源代码)
    java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown 来源)

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    好的。  哇,我以前从未见过这样的垃圾场。  让我联系我们的软件开发团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis

    很抱歉重复转储和部分转储。 网站不断将其拦截为垃圾邮件、我不断重试、最终网站发布了我的所有尝试!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    不用担心。 我稍后将对其进行清理。  我正在等待我们的软件团队回复有关转储的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们的软件团队认为它可能与您的 Windows Pro 计算机有关。 您的 IT 部门是否可能对 USB 连接有某种类型的限制(例如、我们的 IT 部门配置了笔记本电脑、因此他们不会将 USB 拇指驱动器识别为一个安全层)。

    第二个要检查的是您的设备管理器中的"人机接口设备"下。  连接/断开时、列表是否会增加和缩小?

    第三个建议是在 HID 设备列表中找到 CAPT-PGMR、查看是否可以打开其属性并卸载驱动程序、然后断开连接并重新连接、并查看 Windows 是否可以重新安装并正确枚举。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们 SW 团队的后续行动。

    奇怪的是、他们以32位的速度运行 Windows 10 Pro。  以下是一种快速解决方法、用于查看是否存在此问题:

    1. 在 CapTIvate\HidManagement 下
      1. 重命名 HidCommunicationManager.dll à HidCommunicationManager_orig.dll (这只是为了保留32的副本,但如果解决方法不起作用,则可以保留 dll 库的副本)
      2. 复制 HidCommunicationManager64.dll 并将其重命名为 HidCommunicationManager.dll
    2. 运行 captate
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    没有任何 IT 部门对 USB 设备或任何其他安全控制措施没有任何限制。 笔记本电脑就像直接从戴尔收到的一样。

    是从设备管理器查看时、添加了三个符合 HID 标准的供应商定义设备。 (这三个器件的状态均为"此器件正常工作"。)

    我尝试卸载全部三个板、然后卸下并重新插入板。 与之前运行设计中心并尝试连接时的结果相同。

    TI 目录中有两个标记为'HidManagement'的文件夹(一个在'captate'下,另一个在'CapTIvateDesignCenter'下),我在这两个文件夹中都重命名了 dll。 设计中心不再运行。 我通过那里的命令窗口再次关注调试日志、它确定您无法在32位平台上加载64位 dll、请参阅下面的日志:

    C:\ti\MSP\capTIvateDesignCenter_1.83.00.08\capTIvateDesignCenter>Java -Djava.library.path=HidManagement -jar CapTIvateDesignCenter.jar -debug 1.
    04.06 11:42:04加载32位 Windows 版本 HidCommunicationManager
    线程"main" java.lang.UnsatisfiedLinkError 中出现异常:C:\ti\MSP\CapTIvateDesignCenter_1.83.00.08\capTIvateDesignCenter\HidManagement\HidCommunicationManager.dll:无法在 IA 32位平台上加载 AMD 64位.dll
    在 java.lang.classloader$NativeLibrary.load (本机方法)
    在 java.lang.classloader.loadLibrary0 (未知源代码)
    在 java.lang.classloader.LoadLibrary (未知源代码)
    在 java.lang.Runtime.loadLibrary0 (未知源代码)
    在 java.lang.System.LoadLibrary (未知源代码)
    com。ti.msp430.HidManagement.HidCommunicationManager。 (HidCommunicationManager.Java:105)
    访问 com.ti.msp430.HidManagement.HidInterface。 (HidInterface.Java:154)
    请访问 com.ti.msp430.captivate.HidEvents.CdcHidInterface。 (CdcHidInterface.Java:71)
    请访问 com.ti.msp430.captivate.HidEvents.SensorDataPacketHidInterface。 (SensorDataPacketHidInterface.Java:48)
    请访问 com.ti.msp430.captivate.Cdc.CdcDesignCenter。 (CdcDesignCenter.Java:185)
    com.ti.msp430.captivate.Cdc.CdcDesignCenter.main(CdcDesignCenter.java:640)

    还有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    好的、至少我们知道您有一个32位系统。  如果您没有制作32位版本的副本、则可以重新安装 CapTIvate 设计中心以使事情恢复到原来的顺序。

    不幸的是、我在短期内没有任何其他建议。  我将询问我们的软件 gurus 是否可以浏览 Java 代码、并查看是否可以跟踪此代码。  我会告诉你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    您当前此问题的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis

    当前状态是我有一个实时项目、我真的想使用 MSP430FR2676、该器件的数据表看起来会完全满足我们的需求。 但是、目前我无法取得任何进展、这不仅是我无法使用的设计中心、我假设我能够使用 captate-pgmr 对实际应用进行编程/开发/调试。 但目前、我无法连接 IAR 或设计中心。 获得另一台笔记本电脑似乎有点极端、但我正在询问办公室周围是否有一台可以暂时使用的笔记本电脑。 然而,我仍然希望你能够提出一个解决办法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这是一个调试模式、您可以从命令行尝试。

    类型:

    Java -Djava.library.path=HidManagement -jar CaptivateDesignCenter.jar -debug 1.

    复制您的屏幕、让我看看您能得到什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Denis、我相信这与您之前要求我执行的命令相同。 但我已经完成了、下面是我得到的结果:

    C:\ti\MSP\capTIvateDesignCenter_1.83.00.08\capTIvateDesignCenter>Java -Djava.library.path=HidManagement -jar CaptivateDesignCenter.jar -debug 1.
    04.11 07:58:26加载32位 Windows 版本 HidCommunicationManager
    04.11 07:58:26加载32位 Windows 版本 HidCommunicationManager
    04.11 07:58:26阅读 docs/users_guide/html/idMap.xml
    04.11 07:58:26添加帮助代理映射、目标'TOP_URL'CAPTIVATE_Technology_Guide.html'
    04.11 07:58:26正在搜索 jar 文件 CaptivateDesignCenter.jar
    04.11 07:58:27已从 HID 器件 VID 断开:8263 PID 2405接口0
    04.11 07:58:27已从 HID 器件 VID 断开:8263 PID 2405接口1
    04.11 07:58:32正在打开日志文件:C:\Users\John\CapTIvateDesignCenter_1_83_00_08\CapTIvateDesignCenter.log
    04.11 07:58:32导入 C:\Users\John\CapTIvateDesignCenter_1_83_00_08\CapTIvateDesignCenterWorkspace\TI_examples\FR2676_CAPTIVATE-BSWP CaptivateDesignCenter.ser
    04.11 07:58:32已从 HID 器件 VID 断开:8263 PID 2405接口0
    04.11 07:58:32已从 HID 器件 VID 断开:8263 PID 2405接口1

    然后会启动 DesignCenter、但电路板仍未连接。 如果在清除错误消息"Hid device detected、but could not connect to it (检测到 HID 设备、但无法连接到 HID 设备)"后、从设计中心尝试连接以下内容、则会将其添加到命令窗口中:

    HID 打开路径失败
    com.ti.msp430.HidManagement.HidCommunicationManager$HidCommunicationException:无法连接到 HidDevice
    at com.ti.msp430.HidManagement.HidCommunicationManager.connectDevice (HidCommunicationManager.Java:127)
    at com.ti.msp430.HidManagement.HidInterface.openConnection (HidInterface.Java:209)
    com.ti.msp430.captivate.HidEvents.SensorDataPacketHidInterface.connect(SensorDataPacketHidInterface.java:60)
    com.ti.msp430.captivate.Cdc.CdcDesignCenter.HidConnect(CdcDesignCenter.java:499)
    com.ti.msp430.captivate.Cdc.CdcDesignCenter$1.actionPerformed(CdcDesignCenter.java:572)
    在 javax.swive.AbstractButton.fireActionPerformed (未知源)
    在 javax.swon.AbstractButton$Handler.actionPerformed (未知源)
    at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed (未知源)
    javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown 来源)
    在 javax.swat.AbstractButton.doClick (未知源)
    javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI.doClick(Unknown 来源)
    javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI$Handler.mouseReleased(Unknown 来源)
    java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown 来源)
    javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown 来源)
    java.awt.Component.processEvent(Unknown 来源)
    java.awt.Container.processEvent(Unknown 来源)
    java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown 来源)
    在 java.awt.Container.dispatchEventImpl (未知源代码)
    java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown 来源)
    在 java.awt.LightroightDispatcher。retargetMouseEvent (未知源代码)
    java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown 来源)
    在 java.awt.LightweightDispatcher 调度事件(未知来源)
    在 java.awt.Container.dispatchEventImpl (未知源代码)
    在 java.awt.window.dispatchEventImpl (未知来源)
    java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown 来源)
    在 java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl (未知源代码)
    在 java.awt.EventQueue.access$500 (未知来源)
    在 java.awt.EventQueue$3.run(Unknown 源代码中)
    在 java.awt.EventQueue$3.run(Unknown 源代码中)
    java.security.AccessController.doPrivileged(Native 方法)
    java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown 来源)
    java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown 来源)
    在 java.awt.EventQueue$4.run(Unknown 源代码中)
    在 java.awt.EventQueue$4.run(Unknown 源代码中)
    java.security.AccessController.doPrivileged(Native 方法)
    java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown 来源)
    在 java.awt.EventQueue.dispatchEvent (未知来源)
    在 java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters (未知源代码)
    在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter (未知源代码)
    在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy (未知源代码)
    在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents (未知源代码)
    在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents (未知源代码)
    java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown 来源)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    几天内我没有听到您的声音、因此我认为您仍在为解决这个问题而挣扎。  目前我没有其他明确的建议、所以询问之后、有人建议您是否为鼠标和键盘以外的其他设备安装了其他 USB HID 驱动程序。 您可以从设备管理器中查看安装的内容。  请记住、在设备管理器的顶部菜单中、选择 View>"显示隐藏的设备"。

    有一个名为 USBView 的 Windows 实用程序、有助于获取有关每个 USB 设备/驱动程序的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Den

    我附上了 USBView 的屏幕截图、其中显示了当前连接。 我不确定我要找什么? 我使用其他几个 USB 设备、但没有任何问题。 在此视图中、我有两个 IAR 许可证加密狗、一个 FTDI USB 转串行器件和一个 EFM32LG 入门套件/调试器。 所有这些都运行良好。

    我已经尝试挖掘出一台旧笔记本电脑、这台笔记本电脑至少允许我连接到 CAPTIVATE-FR2676、但是它非常老旧且速度很慢、很难在上开发应用。 我还有其他什么选择? 我假设我能够使用 CAPTIVATE-PGMR 作为编程器/调试器来开发我们自己的应用板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我认为屏幕截图的一部分显示了编程器上的 TUSB 集线器器件、这并不是我们想要的。  您能否在列出的器件中搜索并查找 以下所示的 VID 和 PID 对?  这些特定于 MSP430F5528 HID 桥、这是您无法正常工作的桥

    #define USB_VID              0x2047       //供应商 ID (VID)
    #define USB_PID              0x0965       //产品 ID (PID)

    我不确定您会看到什么。  我想知道是否显示了可能 表示某件事情不正确的信息。

    关于在较慢的计算机上工作、CapTIvate 编程器 PCB 仍可用作编程器/调试器、因此您仍可以在工作 PC 上使用该 PCB 进行开发。

    您真正需要 HID 桥的唯一功能是与 CapTIvate 设计中心进行通信、您可以在较慢的计算机上运行该设计中心、拨入项目的灵敏度和阈值、 然后创建一个项目并将 CAPT_UserConfig.c、h 文件复制回您的工作计算机以更新和构建固件。  这将帮助您入门。  稍后、如果您需要调整参数、只需将目标连接到较慢的 PC 并拨入更改即可生成新的 userconfig 文件、然后复制回工作 PC。

    我知道这需要额外的一步、但到目前为止、它是让您继续进行设计的唯一解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis

    我已经封闭了 HUD 桥的 USBView 输出。  

    e2e.ti.com/.../Port1-shown-within-USBView.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我花了更多的时间四处寻找其他可能的原因、但不幸的是、我对这个问题的处理是空手的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您的尝试。 我在一台旧笔记本电脑上安装了一个不是很理想的设置、但它运行正常、因此我应该能够完成我需要的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    很抱歉、我们无法找到解决方案。  这是一个奇怪的极端情况、我们的软件团队需要能够在他们的 PC 上重现、以便进一步进行故障排除。

    如果我们的 SW 团队提出了任何其他想法来尝试、我将更新此帖子。  直到那时、我将把这个标记为"已解决"。

    如果您需要更新此帖子、请单击"此帖子未解决我的问题"按钮、并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。