This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2131:SPI 通信

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/989646/msp430g2131-spi-communication

器件型号:MSP430G2131
主题中讨论的其他器件:DRV8838

我们希望在 MSP4302131芯片(在 DRV8838 EVM 上)和 PC 之间建立 SPI 通信。 在我们的理解中、该芯片具有 SPI 计时器和引脚。  

请告知是否有任何相关文档可提供帮助。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piyusha、

    我从原理图和 PCB 中看到哪些引脚可用于 SPI。  您将需要某种类型的 SPI 转 UART 桥接器来将 SPI 数据转换为 UART。

    我不知道"现成"的解决方案、但您可以使用几种不同的 TI LaunchPad 之一作为桥接器。  MSP430FR2433 是一款出色的器件。 LaunchPad 的 PCB 上有一个编程器/调试器、可通过 USB 为 PC 提供 UART 接口。  您需要对 LaunchPad 的目标 MCU 进行编程、以执行 SPI 到 UART 的转换。  下面 一个文档的链接、该链接介绍了该文档的工作原理。  如果您需要有关 SPI 和 UART 外设的帮助、请查看 TI Resource Explorer (TIREX)中的示例。 请看我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:  

    我们使用的是 CH341A (作为 USB 转 SPI 适配器)。 我们不确定哪 一个将是 SPI 主器件、哪一个将是 SPI 从器件(我们认为 CH341A 将是主器件、而 MSP4302131芯片(在 DRV8838 EVM 上)将充当从器件。  

    请提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piyusha、

    我假设 PC 将控制系统、因此 CH341A 应该是 SPI 主器件、MSP430应该是 SPI 从器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:  

    谢谢你。 我们将尝试一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piyusha、

    几天以来,我一直没有听到您的声音,因此我假设您能够推进您的项目。
    我要将此帖子的状态更改为“已解决”,但如果不是这种情况,请单击“这不能解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:  

    我们计划使用其中一个 ADC 通道。 我在数据表中读出、ADC 模块包含具有2个可选电压电平的内置电压基准。  

    与外部基准相比、使用内部基准是否有任何特殊的优势?这是针对低功耗应用而设计的?