This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2370:MSPF2370 - DCO 常数问题

Guru**** 2794665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/988474/msp430f2370-mspf2370---problems-with-dco-constants

器件型号:MSP430F2370

您好!

在 Schellhase 先生向我提出问题后、我将直接回答这条线程。
到目前为止,我们在生产方面没有遇到任何问题。 但是、现在我们有一批器件、其中60个器件中大约有30个显示了这种行为。
因此、在我看来、这不是一个一般问题、而是一个批次问题或我们在这一批次中遇到的问题。

您有什么想法吗?

MIT freundlichen Grüssen /此致

 

Simon Dahl、M.Scc.

Entwicklung /发展

MDT technologies GmbH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指上一个帖子吗?  您能连接它吗?   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有一种读取常量的方法(0x10C0处的 InfoA=64字节)? 如果它们在一个方向上被擦除(0xFF)、并且它们在另一个方向上是可信但错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我指的是以下情况:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/988237/msp430f2370-wrong-dco-constants-after-flashing

    是的、我可以在下周读出这些内容。 但我认为它们不会被完全擦除、但它们具有错误的值。 在2个器件上、根本无法设置它们。

    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    DCO 常数不等于0xFF。 但是、频率接近目标值(1MHz、8MHz……)。

    此致、
    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    回顾一些旧的线程、发现这个线程从未关闭。  我看到您在另一个主题中与 Dennis 交谈、您是否能够为您的问题找到解决方法?   

    谢谢、

    JD