This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:需要 MSP430FR6043设计中心调试图

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/988459/evm430-fr6043-msp430fr6043-design-center-debug-plots-help-needed

器件型号:EVM430-FR6043

您好!

在    打印到 Plot2、Plot3、Plot4时,任何人都可以帮助了解如何在调试模式下工作。

我只能绘制到 Plot1中、而不能绘制其它树。

如何控制哪个图将显示输出?

在下面的屏幕截图中、您可以看到我打印了数据、并查看了如何在其他图上打印。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以色列、

    请允许我与我们的 USS 专家联系、以获得有关此方面的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    USS 专家是否提供任何更新?

    以色列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以色列、

    在 hmi.c 中,请参见 CommandHandler_translation_AdvancedDebugData()。  发送温度、发送搜索象限计数和发送仪表常数索引使用其他调试窗口、可用作参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    非常感谢您的回复!

    此函数可能有助于解决我的问题、但我找不到此函数的用法、因此我想知道"plotterNumber"的参数可能是什么、因为我想此控件在哪个绘图窗口中发送数据。

    此致、

    以色列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只在 ussDCCommandHandlers.c 中找到了配置、但未找到如 HMI.c 中所述的用法

    您拥有哪个版本的项目?

    以色列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    最后、我发现很热、只需使用您提供的函数计算图、即可将数据发送到不同的图、但我遇到了另一个问题。

    当我在"ussDCCommandHandlers.c"(即将源信号传输到 DTOF、UPS&DNS、Floarate Plots)中编写以下代码时,在调试窗口图中,只有图4正在运行,而所有其他图则被卡住。您知道导致这种现象的根本原因是什么?

    我添加的行:

    CommandHandler_translation_透 射调试数据(txPacket、algRes->deltaTOF、1);
    CommandHandler_transim射 AdvancedDebugData (txPacket、algRes->totalTOF_UPS、2);
    CommandHandler_dtranadedDebugData (txPacket、algRes->totalTOF_DNS、3);
    CommandHandler_transim射 AdvancedDebugData (txPacket、algRes->volumeFlowRate、4);

    因此、My Debug 窗口:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以色列、

    Eddie 在离开的时候已经很长时间了。  让我看看我是否能找到其他可以帮助解决此问题的人。  您的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我仍然坚持这一点(只有任何合适的图解的最后一个书面代码有效、以前写的所有代码都不起作用)、因为目前还没有人回复我。

    预填您的提示响应  

    以色列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dennis!

    我每次都在网上看到您、但似乎没有人跟踪此问题

    您可能知道有人是否可以帮助解决与 GUI 绘图相关的问题?

    以色列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以色列、

    Eddie 是我们在这方面的专家之一、但他已经离开了一段时间。  让我找另一位专家来回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以色列、

    您是否正在使用水表或燃气表项目? 您使用的是哪个版本?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    燃气表

    UltrasonicGasFR6043_02_30_00_01

    设计中心(GUI): USS_02_30_00_03

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、有谁可以帮助您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以色列、

    中的超声波水项目中有一个如何使用此功能的示例  

    void HMI_PostAlgorithms_Update (USS_Algorithms_results_fixed_point * pt_ALG_res)

    功能。 是否可以尝试将相同的数据发送到所有四个窗口进行调试?

    BR、
    Leo