您好!
在 打印到 Plot2、Plot3、Plot4时,任何人都可以帮助了解如何在调试模式下工作。
我只能绘制到 Plot1中、而不能绘制其它树。
如何控制哪个图将显示输出?
在下面的屏幕截图中、您可以看到我打印了数据、并查看了如何在其他图上打印。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 打印到 Plot2、Plot3、Plot4时,任何人都可以帮助了解如何在调试模式下工作。
我只能绘制到 Plot1中、而不能绘制其它树。
如何控制哪个图将显示输出?
在下面的屏幕截图中、您可以看到我打印了数据、并查看了如何在其他图上打印。
您好、Eddie、
最后、我发现很热、只需使用您提供的函数计算图、即可将数据发送到不同的图、但我遇到了另一个问题。
当我在"ussDCCommandHandlers.c"(即将源信号传输到 DTOF、UPS&DNS、Floarate Plots)中编写以下代码时,在调试窗口图中,只有图4正在运行,而所有其他图则被卡住。您知道导致这种现象的根本原因是什么?
我添加的行:
CommandHandler_translation_透 射调试数据(txPacket、algRes->deltaTOF、1);
CommandHandler_transim射 AdvancedDebugData (txPacket、algRes->totalTOF_UPS、2);
CommandHandler_dtranadedDebugData (txPacket、algRes->totalTOF_DNS、3);
CommandHandler_transim射 AdvancedDebugData (txPacket、algRes->volumeFlowRate、4);
因此、My Debug 窗口: