This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5326:3.3V LDO

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/988478/msp430f5326-3-3-v-ldo

器件型号:MSP430F5326

您好!

MSP430F5326内集成3.3V LDO 的静态电流是多少?

空载时的电流是多少?

为什么它在上电时打开?

此致

好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MichRFT、

    数据表中没有规格、这表明它未在生产中进行测试/测量、因此不确定。  我必须联系我们在亚洲的产品团队、了解该信息是否可用。

    我认为、在5V 系统电源和 LDO 输出为 MSP430供电的情况下、默认情况下会启用该功能。  默认情况下、您希望 LDO 处于开启状态、以便 MSP 上电。  如果您要从另一个电源提供单独的3.3V 电压、则应禁用 LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MichRFT、

    我已经听过你几天了,所以我假设你的问题已经得到了解答。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我必须联系我们在亚洲的产品团队、了解该信息是否可用。"

    我仍在等待您的回答

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MichRFT、

    60uA。

    请参见 MSP430F5529 数据表的第51页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    MSP430F5326呢? 其数据表中没有任何内容。

    MSP430F5326不能60µA μ A、当这个 LDO 打开时、满流耗更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MichRFT、

    我已联系我们的设计人员、为您提供答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MichRFT、

    很抱歉、获取此信息需要一段时间。

    好的、规格为60uA。  F5326是非 USB 衍生产品、具有此处所示的相同内部3.3V LDO。

    如果您按照非 USB 图示配置了电源系统并测量 LDOin 引脚上的输入电流、则如果 CPU 处于 LPM3模式(CPU、MCLK、SMCLK 关闭)、则应测量大约60uA。  您确切测量的是什么?

    您能否详细介绍您的电源系统以及您如何测量电流?  应用是什么?