This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2370:闪存后 DCO 常数错误

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2370

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/988237/msp430f2370-wrong-dco-constants-after-flashing

器件型号:MSP430F2370

大家好、

您能回答以下客户问题吗?

在生产过程中、安装了 MSP430F2370的器件出现了问题。 内部 DCO 常数似乎完全关闭。 器件是射频器件、通过内部 DCO 初始化射频芯片。 如果初始化出错、器件中的应用程序将无法启动。 现在、我们有一批器件、其中60个器件中有30个没有启动。
但是、通过 JTAG 对器件进行刷写也是正常的。 我们使用 Elpotronic FlasPro 430或 Elpottronic GangPro 430进行闪烁。 此处设置了以下内容:

我们现在已打开器件并通过 BSL 刷写它们。 现在器件正在运行。 但是、2个器件无法运行、DCO 验证重复失败。

您是否知道这可能是什么? 是否可能存在故障批次?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我会首先询问客户这是否是新的编程行为? 换言之、他们多年来一直在成功地进行编程、最近才发现这个问题?

    有一个关于 DCO 未启动的勘误表。  请参阅 勘误文档中的 BCL12和 BCL13。  

    请告诉我您发现的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们已经生产具有相同固件的器件大约5年了。 尽管有时存在具有类似问题的非常孤立的单元、但现在在一个批次中发生的频率更高(大于或等于50%)。
    我还读出 DCO 常数。 它们不在0xFF 处、但具有合理的值、但频率明显偏离目标值。

    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    这些最近的故障都来自同一批次(相同的日期/批次代码信息-来自器件或他们所使用的装运/封装材料)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、
    是的、所有 CPU 都来自一个卷。 在 CPU 上、CPU 类型指定旁边写入以下内容:
    TI G038

    AKEG G4

    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    这方面的长延迟。  您能否在良好的单元上以及在产生的频率不正确的单元上提供 DCO 校准值示例?