This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6659:可以#39;t 解决问题#39;#39;连接到目标时出错#39;#39;

Guru**** 2380760 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6659, MSP430F5529
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/988591/msp430f6659-can-t-solve-the-problem-of-error-connecting-to-the-target

器件型号:MSP430F6659
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529

大家好、

我对 MSP430系列 MCU 和5529 Launchpad 非常陌生、现在我正在构建使用 MSP430F6659作为 MCU 的电路、但我似乎无法解决连接问题。  

我使用2线 SBW 连接 SWBTDIO 和 SWBTTCK、在查看在线博文后、我尝试了以下操作:  

  1. 重新安装固件
  2. 在1nF 和2.2nF 之间更改 RST 电容器
  3. 在设备管理器中禁用驱动程序并重新插入 USB

但不管怎么说、我可以测量引脚上的电压、似乎电压源和引脚连接到电路板、但软件找不到器件。

当我在设备管理器中禁用驱动程序时、当我重新插入 USB 时、MCU 会变得非常快

有人对如何解决该问题有任何想法?  

我无法尝试的一件事是将 DVCC2连接到3V3电源、这是否是故障的原因?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jinkai 您好、

    是的、请在此器件上提供所有必需的 VCC 连接。   您如何为 MSP 提供+3.3V 电压?  您使用什么对 MSP 进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我正在从 MSP430F5529 Launchpad 跳线块提供3.3V 电压、我正在尝试使用 CCS 进行编程。 在当前设计中、我只为 AVCC1和 DVCC1提供电压电源、我未连接其他电源、这是否是问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jinkai 您好、

    F5529 LaunchPad 和 F6659之间的 SBW 导线有多长?  如果超过大约6英寸、这可能是一个问题。 您对 F6659变得越来越热的评论让我真正感到担忧。  当您使用 F5529 LaunchPad 的3.3V 电源为其供电时、这是不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为导线的长度比15厘米长、这可能是一个问题。

    发热问题是、当我尝试从设备管理器中卸载 launchpad 驱动程序并再次将 F5529LP 与笔记本电脑连接以进行自动安装时、当笔记本电脑找不到驱动程序时、芯片开始发热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jinkai 您好、

    很遗憾、我没有任何其他建议。  您的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jinkai 您好、

    我从您那里听说过几天,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。