主题中讨论的其他器件: MSP430F5529
大家好、
我对 MSP430系列 MCU 和5529 Launchpad 非常陌生、现在我正在构建使用 MSP430F6659作为 MCU 的电路、但我似乎无法解决连接问题。
我使用2线 SBW 连接 SWBTDIO 和 SWBTTCK、在查看在线博文后、我尝试了以下操作:
- 重新安装固件
- 在1nF 和2.2nF 之间更改 RST 电容器
- 在设备管理器中禁用驱动程序并重新插入 USB
但不管怎么说、我可以测量引脚上的电压、似乎电压源和引脚连接到电路板、但软件找不到器件。
当我在设备管理器中禁用驱动程序时、当我重新插入 USB 时、MCU 会变得非常快
有人对如何解决该问题有任何想法?
我无法尝试的一件事是将 DVCC2连接到3V3电源、这是否是故障的原因?