This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:如何将 Launchpad 开发套件的 UART 引脚连接到 RS232

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122EEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/988621/msp430fr5969-sp-how-to-connect-uart-pins-of-launchpad-development-kit-to-rs232

器件型号:MSP430FR5969-SP
主题中讨论的其他器件:TRS3122EEVM

我需要将 Launchpad 开发套件 MSP4305969的 UART 引脚连接到 PC 的 RS232端口。 MSP 数据表未提供 UART 输入和输出引脚的电压规格。

UART 引脚是否使用3.3伏 TTL 信号?

如果没有、您能否向我提供电压规格、包括已识别的逻辑电平电压?

您对我可以用作接口适配器的内容有什么建议吗?  

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/tool/TRS3122EEVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    LaunchPad 已经通过编程器/调试 MSP (也在该 LaunchPad 上)向 PC 上的虚拟 COM 端口提供了一个"反向通道"UART。  默认情况下会安装 RX/TX 跳线以支持此功能。

    请参阅 用户指南中的第2.3.2节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、Keith! 我不会使用 UART 引脚(P2.5和 P2.6)进行编程或调试。 该 UART 接口和引脚将与另一个具有 RS232端口的器件通信。 在知道 P2.5和 P2.6引脚的电压规格(包括低逻辑电平和高逻辑电平的范围)之前、我无法选择 RS232信号转换器解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您告诉我们您的 VDD 之前、我们不能告诉您!

    请注意、我链接的器件可以处理1.8V 至5V 的逻辑电平、因此我们将为您提供很多相关内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    您是否能够使您的连接正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 Launchpad 和 TRS3122EEVM 订单已向 TI 提交、但尚未收到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    您应该已经收到 TI 的一封电子邮件、要求您点击电子邮件中的链接来批准订单。  你看到了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我从您那里听说过几天,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。