This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:有关超声波感应的应用手册信息

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/990104/msp430fr6043-information-of-application-note-about-ultrasonic-sensing

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:TIDM-1019

我对应用手册有两个问题。

液位感应

https://www.ti.com/lit/an/slaa951a/slaa951a.pdf

从应用手册2的测试结果中可以看出、它可以检测50ns 的绝对时间、而图2-2只能检测5us 时间。

如果50ns 检测是可行的、您是否有任何信息?

 

氧浓度感应

https://www.ti.com/lit/an/slaa976/slaa976.pdf

在应用手册1简介中、对"测量周期小于10ms "进行了说明。

这种说法是否意味着"UPS 至 UPS1的间隔=10ms"?

如果是、请告诉我具体的设置过程。

谢谢、

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    请参阅以下答案:

    1.50ns 基于测量的标准偏差。 (不是绝对飞行时间)

    2.为了达到这个速率,需要在代码的 while 循环中禁用 SLEEP 语句。

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LEO

    [引用 userid="71478" URL"~/support/microcontrollers/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/990104/msp430fr6043-information-of-application-note-about-ultrasonic-sensing/3661573 #3661573"]1. 50ns 基于测量的标准偏差。 (不是绝对飞行时间)[/报价]

    在文档中、我 发现以下内容:

    "本文档中描述的测试设置可以感应小于50ns 的绝对飞行时间变化。"

    在识别出可以检测到50ns 或更短 absToF 变化时、这是否正确?

    根据图2-2中的"液位感应测试结果"、我认为很难识别50ns 的变化。

     

    [引用 userid="71478" URL"~/support/microcontrollers/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/990104/msp430fr6043-information-of-application-note-about-ultrasonic-sensing/3661573 #3661573"]需要在代码的 while 循环中禁用语句。

    请告诉我 USS Lib 中的具体过程。

     

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    我现在明白你的观点。

    屏幕截图显示了500ns 的 STD-而不是50ns 的 STD、因为 GUI 计算中包含了电平转换(GUI 正在计算 STD)。 是的、可以实现50ns 的分辨率。 (我很乐意帮助您复制此测试设置-请向我发送电子邮件、以便为您的评估提供支持。)

    2.      USSLibGUIApp_DELAY();   

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LEO

    [引用 userid="71478" URL"~/support/microcontrollers/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/990104/msp430fr6043-information-of-application-note-about-ultrasonic-sensing/3662934 #3662934]1. 屏幕截图显示了500ns 的 STD-而不是50ns 的 STD、因为 GUI 计算中包含了电平转换(GUI 正在计算 STD)。[/QUINT]
    在本演示中、围绕红色帧的标准偏差约为500ns、但可以实现50ns 的标准偏差。
    了解这一点是否可以?

     

    请 告诉我在应用手册结果中的什么位置查看测量周期小于10msec。

    或者、您能否确认您在应用手册结果中能够实现的毫秒周期数?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    你有更新吗?

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    您认为1的值是正确的。 以上内容。

    您可以在 TIDM-1019中找到用于计算绝对飞行时间和增量飞行时间的时序图图、图26:

    https://www.ti.com/lit/ug/tidudn0/tidudn0.pdf

    上行/下行间隙可减小至1毫秒、通过禁用上述睡眠功能、测量速率可减小至10ms 以下。

    BR、
    Leo