This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:ToF 数据所需的 MSP430FR6043原始数据

Guru**** 2580345 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/987088/evm430-fr6043-msp430fr6043-raw-data-needed-for-tof-data

器件型号:EVM430-FR6043

您好!

我正在使用  EVM430-FR6043并使用给定的 USS_GANA_DEMO 项目。

 我可以从项目中看到、主算法"USS_runAlgorithmsFixedPoint"源代码是不可见的。

我想知道在哪里可以找到所有 ToF 的原始数据(而不是来自主 algirithm 函数的最终数据)。换句话说,在哪里 保存了捕获的原始数据?

提前感谢、

以色列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以色列、

    指向捕捉缓冲区的指针可在 USS 捕捉配置中找到:

    _persistent USS_Capture_Configuration ussCaptureConfig ={
    .overSampleRate = USS_ove_sample_rate、
    .sampleSize = USS_USER_CONFIG_NUMBER_OW_SAPESS_PER_CAPTURE、
    增益范围= USS_GAIN_RANGE、
    enableWindowHiComp = USS_ENABLE_WINDOW_HI_COMP、
    enableWindowLoComp = USS_ENABLE_WINDOW_COMP、
    windowHighThreshold = USS_WINDOW_HIGH_THRESHOLD、
    windowLowThreshold = USS_WINDOW_LOW_THRESHOLD、
    .agcConstant = USS_AGC_CONSTANT、
    .pCapturesBuffer =&gUSSLEATemEMEMUBlock [0]、
    .maxCapture =(sizeof (gUSSLEATemEMEMEMUBlock)/ sizeof (Int16_t))、
    .isCapAccumulationEnabled = USS_SW_LIB_ENABLE_accumulation、
    #if USS_SW_LIB_APP_MAX_ACC_BLOCK
    .pAccCaptureBuffer =&gUSSLEARAM 被保留 AccMemBlock[0]、
    #endif
    };

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonardo、感谢您的波尔普特回复、

    我知道此指针,但无法观察到 ToF 的任何指示。

    您能否具体指出我如何从您提供的内容中提取 ToF 原始数据?

    提前感谢、

    以色列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以色列、

    飞行时间数据是以二进制形式提供的算法的内部数据。 绝对飞行时间和飞行时间增量结果是算法的输出。 这是您想要的吗?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonardo、我实际上不想找到绝对的最后一个 tof、而是原始数据。 我想它对用户来说是不可见的。

    我现在正在尝试在调试模式下打印到 Plot2、plot3、plot4。

    我只能绘制到 Plot1中、而不能绘制其它树。

    有什么想法如何做到这一点? 如何控制哪个图将显示输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以色列、

    您可以在 HMI.c 中找到数据发送到 PC GUI 的位置

    希望这对您有所帮助。

    BR、
    Leo