This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5326:MSP430F5326最小工作电压

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5326
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/986750/msp430f5326-msp430f5326-minimum-operating-voltage

器件型号:MSP430F5326

我们计划在1.8V 电压下使用 MSP430F5326、此时 PMMCOREVx = 0且 fsystem = 8MHz。  1.8V 电源电平可以在不导致 MCU 出现不良行为、POR 或欠压的情况下达到的最小电压电平是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     该器件的最大欠压电压可在 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f5326.pdf 的表8.20中找到

    该状态表中的状态为1.45V。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 在同一文档中、表8.22的 V (SVSH_IT–)值为1.78V (使用最大值获得1.8V 电源的最坏情况)。  对于我们的案例 SVSHFP=0、这应该是该表中的相关值。  根据文档 SLAU208Q、这个值只有当 SVSHPE = 1时才相关。 当 SVSHPE = 1时、当电压降至1.78V 时、MCU 将进入 POR。  在 SLAU208Q 状态下、建议保持 SVSHPE = 1以确保器件启动可靠(第2.2.2.1.2节)。  请确认我的理解吗? 这是否意味着、在1.8V 电源运行时、我们只有20mV 的裕度(1.8V - 1.78V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有人对上述问题有任何想法、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andradige、

    对于您正在使用的配置、情况似乎是这样的。

    BR、
    Leo