This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67471:时钟输入

Guru**** 2504975 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67471

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/989346/msp430f67471-clock-input

器件型号:MSP430F67471

团队、

我的客户希望在紧急设计中使用更大的 RAM 器件替换当前的 MSP430。 它们已识别 出具有32k 字节 SRAM 的 MSP430F67471。

他们的问题是:

  • 它没有 X2时钟输入、我们当前使用它来以25MHz 运行微控制器。  
  • 内部振荡器和调制器设置的某种组合是否会使我达到25MHz、该工作时钟的稳定性是多少?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    是的、MSP430F67471可使用其 DCO 在25MHz MCLK 上生成。  为了保持良好的稳定性、客户需要使用连接到 LFXT1振荡器的32kHz 晶体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    我已经听过你几天了,所以我假设你的问题已经得到了解答。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。