This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:ATE 仿真输入电容式触控按钮按压

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/985317/msp430fr2633-ate-simulated-input-of-capacitive-touch-button-press

器件型号:MSP430FR2633

我想将产品电子产品连接到 ATE (自动测试设备)、然后在电容式触控终端以编程方式输入仿真按钮按压操作。 您如何建议设计 ATE 接口电路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您似乎正在寻找一种方法来自动执行仿真手指触控以测试产品上的电容输入。

    以下 是一个文档的链接、其中介绍了创建手指探头的几种方法。

    另一种方法是使用导电橡胶(请参阅上面有关导电橡胶详细信息的文档链接)。

    您可以使用金属(例如铜色块)、但我们发现最佳耦合效果不如其他柔性人工手指材料好

    是一个指向制造手指探头的公司的链接。

    现在、来享受一些乐趣。  下一部分是针对您的需求而略为夸大、但请查看一下。

    在 TI、我们试验了另一种使用非风味胶、甘油和水来产生手指的方法。  您还需要一些软塑化合物来创建模具、该模具可在网站上的艺术品/工艺品商店买到。  随附的是配方的 ppt (注意:配方中使用的4tbsp 是一个很大的问题。  我们发现了1:1:1 TBS 比率、可为一个手指创建足够的材料)。  我们通过制作几个不同的文件进行了实验。  实际上很有趣。  如果您有孩子、他们也会喜欢(而且很安全)。

    是我们使用的模塑化合物(亚马逊的塑料)或业余商店。  

    下面 是我找到的有关如何执行该操作的最佳视频。

    这种方法可以创建大手指并测试这两个手指。

    下面是一个包含更多信息的 pdf。

    在任何情况下、无论您选择哪种方法、都可以通过1M 欧姆的电阻器将探头接地。


    e2e.ti.com/.../finger_5F00_probes.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经听过您的介绍、现在已经有一段时间了、因此我将假定您能够继续推进您的项目。
    我将此帖子标记为已解决,但如果不是这种情况,请单击“这不能解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题已锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。