This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:和 BAKMEM 寄存器一起使用的双边沿模式有什么关系?

Guru**** 2551120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/987902/msp430fr2433-what-s-dual-edge-mode-have-to-do-with-bakmem-registers

器件型号:MSP430FR2433

FR2xx 和 FR4xx 用户指南(slau445I)的第310页提供了 BAKMEM 寄存器的表格。 脚注为"对于双边沿模式、位15和位14都必须置位。" 这与这些备用存储器寄存器有什么关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    不确定。  让我检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    这可能是用户指南中的错误打印。  您是否能够在没有这些信息的情况下继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dennis。 我现在可以继续。