This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:SLAA259 - 11月 #39;05 -使用 MSP430的带转速计的数字风扇控制

Guru**** 2586595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/988506/msp430g2553-slaa259---nov-05---digital-fan-control-with-tachometer-using-msp430

器件型号:MSP430G2553

大家好、

我发现了该应用报告、并想知道与该报告一同提供的支持文件是否发布在某个位置。

如果您感兴趣-谷歌搜索应该可以找到应用报告的位置-但它看起来不是
发布在 TI 网站上。

提前感谢、
约翰·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于旧产品的原因、我们已将此应用手册停产、而且我们有许多新 MCU 也可以执行同样的操作。 很抱歉、它在 TI.com 中处于脱机状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍肯

    这是不幸的-这些文件还不存在太糟糕了。  An 讨论了 SoftBaugh 开发套件-我在他们的网站上找到了、也找不到。  

    也许有人会访问这里、了解更多。

    谢谢!
    约翰·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍肯

    我在返程机器中找到了此页面-我将看到是否还有任何 TI 页面。

    https://web.archive.org/web/20061111015159/http://www.softbaugh.com/ProductPage.cfm?strPartNo=ES417

    如果 MCU 有很多"相同的东西"、那么这方面的应用手册在哪里?  似乎有很多应用手册很容易找到、对吧?

    IMHO - MSP430G2553IPW 非常适合这项工作-当它的功能仍然足够且价格合理时、我不会仅仅将它作为"旧产品"放置在路边。  此外、对于工作中使用的代码空间和使用的 RAM、我认为任何人都很难找到能够以更小的代码占用空间实现它的方法。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供认为这已过时的任何人参考:

    https://web.archive.org/web/20151104234337/http://www.ti.com/lit/an/slaa259/slaa259.zip

    此致、
    John