This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5869:关于 MSP430FR5869的温度检测异常

Guru**** 2507455 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5869

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/990195/msp430fr5869-about-temperature-sensing-abnormality-of-msp430fr5869

器件型号:MSP430FR5869

您好!

客户使用 MSP430FR5869进行温度感应、
在比较这两个器件时、其中一个器件的结果非常不同。

根据勘误表的 ADC67、校准数据可能不正确。
客户器件的批次追踪代码是82XXXXX
未满足>88XXXXX 的要求。
从这个结果中、您认为这是一个勘误表吗?

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    是的、如果器件批次跟踪代码 <  88XXXXX、则 TLV 中的 ADC 校准值可能不正确。

    他们是否使用此校准数据?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson

    感谢你的答复。
    是的、他们正在使用此校准数据。
    你有好主意吗?

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    我认为此校准不正确、因此客户可能需要重新校准。

    谢谢!

    此致

    Johnson