This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR69721:原理图设计审查

Guru**** 2913220 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR69721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/990150/msp430fr69721-schematic-design-review

器件型号:MSP430FR69721
主题中讨论的其他器件: MSP-FET430UIF

大家好、

我们的客户使用 MSP430FR69721构建了电路板、但在使用 MSP-FET430UIF 测试电路板时、电路板无法正常工作。 他分享了原理图和 PCB 布局、但出于保密原因、我无法在这里发帖。 您能否查看原理图、了解设计中可能出现的任何错误。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您可以通过 TI Box 或 TI DRIVE 与我分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、根据原理图审阅、MSP430似乎缺少 JTAG 信号测试/SBWTCK。  为了支持完整的4线制 JTAG 或者2线制 Spy 线制编程、需要这个信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    非常感谢您的宝贵反馈。

    此致、

    Danilo