This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6989:连接问题

Guru**** 1555170 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6989, MSP430FR6989, MSP-FET, MSP-EXP430F5529LP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/989320/evm430-fr6989-connectivity-issue

器件型号:EVM430-FR6989
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6989MSP-FETMSP-EXP430F5529LP

尊敬的 MSP 团队:

我的客户在使用 EVM430-FR6989时遇到连接问题。 他安装了 CCS IDE、以便将该板与 MSP 系列驱动程序一起编程。

当他通过 USB 插入电路板时 、它们具有恒定功率、 但是、计算机在几秒钟内正确检测到主板、在5-6秒后停止检测(就像我们从计算机上拔下了 USB 一样)、并在第二秒钟后立即检测到主板、但无法对主板进行编程。

他们尝试使用多根电缆、USB 端口、甚至使用另一台计算机(安装了 CCS)、但也出现了相同的问题。

已检查电路板的跳线、使其与  用户指南中的第2.2.2点 eZ-FET 和2.2.3通信网桥相对应:

  • eZ-FET 通过 Spy-Bi-Wire 接口对目标 MCU 进行编程。 要对目标 MCU 进行编程、请连接 J102的引脚1-2 (TEST_SBW)和引脚3-4 (RST_SBW)以及 J401的引脚1-2 (GND)和引脚3-4 (3V3)
  • 要启用 USB 转 UART 串行连接、还需连接 J402的引脚5-6 (eZ_RXD)和引脚7-8 (eZ_TXD)。 eZ_RXD 和 eZ_TXD 分别连接到 MSP430FR6989的 P4.3/UCA0RXD 和 P4.2/UCA0TXD。
  • 通信网桥:通信网桥是一款 USB-HID 器件、用于使用 FlowESI GUI 控制和监控目标 MCU。 目标 MCU 通过 UART 通道与通信桥进行通信。 要连接目标 MCU 和通信桥、请连接 J601的引脚1-2、3-4、5-6和7-8。 可通过按下按钮 S201来复位 COMM MCU。

您以前是否曾遇到过此问题以提供一些建议?  

 是否绝对有必要在第一个实例中通过 FlowESI GUI 与电路板进行交互?

非常感谢您的支持。 此致、

胡安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    听起来 LaunchPad 的编程器/调试器部分可能存在缺陷或需要更新。

    这是一款以前从未进行过编程的全新 FR6989 LaunchPad 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:


    提前感谢您的帮助。

    我们从 Digi-Key 购买了此 EVB:

    www.digikey.es/.../5332492


    因此、是的、它是全新的。 但默认的二进制文件可以正常工作。 我们需要使用我们的二进制文件来更改二进制文件、但我们不能因为 UART 在 Windows 上不断出现和消失。 这是一个非常奇怪的现象。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    当您说默认二进制文件正常工作时、您是说 LaunchPad 上预编程的"开箱即用"演示吗?

    换言之、您在第一次使用应用程序代码对 LaunchPad 进行编程时才会看到此问题、而在您看到问题后、您会发现此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全正确。

    我们无法使用我们的应用程序对 LaunchPad 进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯卡

    您是否有其他 MSP430 Launchpad (可以是其他 Launchpad)或 MSP-FET 编程器?

    如果是、 以下 是有关如何重新刷写编程器固件的帮助信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我已经尝试过 MSP-EXP430F5529LP、并且计算机能够很好地识别它、我将尝试您提供的链接。

    此致

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试按照文章中的说明对其进行刷写、但什么都不起作用、默认二进制文件已消失、那么还有其他选项吗?

    此致

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    由于这是通过 DigiKey 购买的、我建议客户联系他们进行更换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的一切、Juan Aparicio 已经给我们送了另一个测试、测试运行良好、因此我们将返回有问题的测试。

    此致

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、听起来您很好。

    看起来您很高兴、因此我将此帖子标记为已解决。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。