This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:如何解码批次跟踪代码

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/989278/msp430fr5994-how-to-decode-lot-trace-code

器件型号:MSP430FR5994

您好!

根据勘误表、我们知道在较旧的批次<87xxxx 中、我们将无法获得正确的 TLV 值。

要解决此问题、我们需要对 mf 和固件进行一些检查。  

我们看到了 MCU 上提供的批次追踪信息、也看到了 MCU 卷带。 随附图片供您参考。

我还能够从固件中的 TLV 描述符中读取批次代码信息。 但是、在上述所有情况下、我们无法对这些信息进行解码。

这意味着、如何解码此信息以提取准确的批次代码值。

此致、

Pradeep Lokhande

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    您发现哪些勘误表错误 TLV 数据?

    您似乎没有上传图片。

    您想对正确的 TLV 信息进行解码吗? 对吧?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LotTraceCode.zip

    您好!  

    我重新附加了这些文件。 我还附上了我们正在查看的 TLV 描述符(01A0Ah - 01A0Dh)。 我们正在获得一些价值、但我无法找到任何信息来提取这些价值。

    此致、

    Pradeep Lokhande

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们参考勘误表 ADC67、它会使批次追踪代码<= 87xxxxx 的任何器件上的温度 TLV 数据无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此 Errate 仅标记 TLV 中的 ADC 故障值是无效的、我认为您可以在 TLV 中读取晶圆信息。

    对于读取 TLV 日期的方法、 您可以直接读取此地址的值。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够成功读取地址1A0A 处的 TLV 数据、它提供了四个字节的值。 通过查看四个字节的批次/晶圆值、如何知道它对所有四个字节的解释。 如何通过读取该批次/晶圆值来识别<87xxxx 批次跟踪?

    此致、

    Pradeep Lokhande

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    这是晶圆 ID、您还需要读取1A0E 1A0F 1A10 1A11以获取裸片 X 位置和裸片 Y 位置。

    这8个字节可被视为这个芯片的 ID、每个 IC 的 ID 为不同的。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    但我仍然没有得到我们所寻找的答案。

    我如何得知芯片有批次追踪代码<87xxxx 或>87xxxx。 我需要通过从固件读取 TLV 数据来进行识别。

    我将从 TLV 数据中获取738582214值。  738582214、738582214或 xxxxxx 的含义是什么。

    同样、我需要解读卷盘上提供的信息。

    请具体说明、这非常紧迫。  

    此致、

    Pradeep Lokhande

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    很抱歉,我误解了您的要求。 批次追踪代码不存储在 TLV 中、而是存储在芯片的丝印上。

    谢谢!

    此致

    Johnson