This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2131:-

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2131, DRV8838EVM, DRV8838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/989644/msp430g2131--

器件型号:MSP430G2131
主题中讨论的其他器件: DRV8838EVMDRV8838eZ430-F2013MSPWAREMSP430WARE

我们计划在 DRV8838EVM 上使用 MSP430G2131。
DRV8838 MCU 的数据表提到、为了扩展所包含的固件功能、MSP430可通过外部记忆棒开发工具 eZ430进行预编程。 我们使用的是 eZ430-F2013模型。 该产品说明书–eZ430-F2013开发工具用户指南(修订版 E)(TI.com)–提到了用于软件安装的 MSP430 CD-ROM。
1.请告知 CD-ROM 是否附带 eZ430工具或者我们是否需要单独购买。 如果我们手头没有 CD-ROM、请告知您要执行的其他步骤。 我们已经尝试从 MSPWare 导入文件、但它们对我们的 EVM 来说似乎不合适。
2.另请建议 eZ430工具在 MSP430G2131附带的固件功能中增加哪些功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piyusha、

    我不确定该套件是否仍随附光盘。  如果没有、您可以下载以下最新 CCS 版本。

    https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO

    eZ430工具包括用于 MSP430G2131的编程器和调试器。  它用于对 MSP430器件进行编程、并允许您通过在需要时添加断点来调试代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    感谢你的答复。

    我们已下载最新的 CCS 版本。 但是、我们不确定哪个代码适合 eZ430工具、因为  msp430ware_3_80_13_03_win\msp430ware_3_80_13_03_03\examples\devices\MSP430G2xx\MSP430G2xx_path\msp430ware_3_80_13_03\devices\MSP430G2xx\MSP430G2xx_examples 下大约有16个名为 msp430g2x31_xx.c 的不同文件。 (我们在  CCS 中的"Resource Explorer"下从 MSPWare 导入了这些文件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Piyusha、

    这些是 MSP430g2x31 ADC 功能的代码示例。  DRV8838EVM 产品页面中提供了 DRV8838EVM 的代码。

    https://www.ti.com/tool/DRV8838EVM 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    谢谢你。