This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2122:P2.3 &放大器上的 PWM 输出;反向运行的 P2.4设置

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/990098/msp430f2122-pwm-output-on-p2-3-p2-4-setup-for-inverse-operation

器件型号:MSP430F2122

我不熟悉 MSP430产品系列。 我尝试在 P2.3和 P2.4上设置 PWM、这样、当 P2.3为高电平时、P2.4为低电平。 是否有任何建议阅读的资源用于设置此设置? 最后、我想读取电位器的值、并根据 ADC 输入相应地调整占空比。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    不是、不是直接。  

    TimerA 模块可以使用 TACCR1和 TACCR2在 P2.3和 P2.4上生成 PWM。  您将为 TACCR0选择一个值、该值设置占空比的周期、然后为 TACCR1和 TACCR22选择一个值以生成占空比。  示例- 如果 TACCR0 = 32768且 TACCR1 = TACCR2 = 16384、则两个输出将是50%占空比、并且同相。

    接下来、您需要选择输出模式、即模式3 (设置/复位)或 MOD 7 (复位/设置)、让我们假设这两种模式都是模式3。 您可以在 系列用户指南第12节中阅读有关输出模式和计时器操作的更多信息。 这将在两个输出引脚上生成"同相" PWM、但这不是您想要的、因此、如果您将其中一个输出切换到模式7、这将翻转其输出相位、但不再与另一个输出对齐。  要解决此问题、请将 TACCR1设置为所需的占空比、并设置 TACCR2 =(TACCR0 - TACCR1)。

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对您有很大帮助。 我在图12-9中查看 向上/向下计数模式下的输出单元。 我将如何实现所需的死区时间?  目前、根据我设置的 TACCR1和选择的输出模式、波形在前沿或后沿具有零死区时间、但未居中。   

    我发现将模式设置为向上/向下、并使用 MOD_2和 MOD_6生成了我要查找的结果。 由于我必须将 TACCR0值降低一个公平的位以通过这个设置获得目标频率、所以它似乎具有更多的抖动。 不确定抖动是否是由该原因引起的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    好的、向上/向下计数模式下的 MOD_2和 MOD_6也是一个很好的选择。  您的目标频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的目标是大约28kHz。  我似乎无法获得 MOD_3和7来允许在上升侧和下降侧进行任何死区时间调整。 我可以使它位于一侧或另一侧、但在我更改为向上/向下和2/6之前、不能以相同的死区时间居中。  也许我第一次尝试时遗漏了一些明显的东西。  我对 MSP430世界非常陌生。