我想针对我们自己设计的目标器件测试 MSP430FR6047的 UART 通信。 现在你可以展示一些你的功夫。
为了进行测试、我希望有一个小程序、在循环中将大多数 ASCII 符号(例如 hex30 - hex5A)发送到 UCA0TX。 波特率应为115200波特、无奇偶校验、1个停止位和8个数据位。 我不会向 MSP430FR6047发送信息、因此我不需要 RX 端口。
我应该能够使用 PuTTy 或 termite 等终端程序读取发送的数据。
非常感谢
Kathrin。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想针对我们自己设计的目标器件测试 MSP430FR6047的 UART 通信。 现在你可以展示一些你的功夫。
为了进行测试、我希望有一个小程序、在循环中将大多数 ASCII 符号(例如 hex30 - hex5A)发送到 UCA0TX。 波特率应为115200波特、无奇偶校验、1个停止位和8个数据位。 我不会向 MSP430FR6047发送信息、因此我不需要 RX 端口。
我应该能够使用 PuTTy 或 termite 等终端程序读取发送的数据。
非常感谢
Kathrin。
您好 Kathrin、
TI Resource Explorer 中提供了多个 UART 示例。 这 是一个非常简单的示例。 通过禁用 UCRXIE 来修改代码、并且在 while 循环中、使用每次循环时要发送的值之一加载 TXBUF。 跟踪您发送的字节数量以及发送完所需的所有内容后、您可以退出循环或执行其他操作。